Nos marques

Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Schneider Electric lance sa solution EcoStruxure pour la mobilité électrique dans les bâtiments

  • EcoStruxureTM pour eMobility apporte des capacités de gestion de l'énergie pour répondre à l’électrification des transports
  • Environ 70 % de la recharge des véhicules électriques se fera dans des bâtiments d'ici 2030, leur donnant un rôle déterminant
  • Lancement du nouveau chargeur connecté de 3ème génération : EVlink Pro AC

Schneider Electric, leader de la transformation numérique, de la gestion de l’énergie et de l’automatisation, annonce le lancement d’EcoStruxure pour eMobility, une nouvelle solution de recharge de véhicule électrique visant à déployer les infrastructures de recharge dans les bâtiments.

Objectif : développer la mobilité électrique dans tous types de bâtiments

Afin d'atteindre un avenir zéro carbone, Schneider Electric connaît l'importance des bâtiments dans l'électrification des transports. Selon Bloomberg, environ 70 % de la recharge des véhicules électriques se fera dans les bâtiments commerciaux, industriels et multifamiliaux d'ici 2030.

Avec ce lancement, Schneider Electric poursuit son objectif de rendre les bâtiments plus intelligents et durables, en ajoutant une infrastructure de recharge des VE dans les installations.

"Au fur et à mesure que les véhicules électriques s'imposent sur le marché automobile, les bâtiments assumeront une part plus importante de la charge. Lorsqu’ils deviendront le mode de transport dominant, les gens ne s'arrêteront pas pour recharger leur véhicule, mais ils le feront là où ils s'arrêtent. Nous chargerons à la maison et aussi dans des destinations comme les bureaux, les magasins, les restaurants, les parkings, les écoles, les hôpitaux, les cinémas, etc. ", souligne Mike Doucleff, Head of eMobility Business."

En combinant toutes ses solutions, Schneider Electric propose une technologie fiable et économe en énergie pour la mise en œuvre d'une infrastructure de recharge de VE dans les bâtiments commerciaux, industriels et résidentiels. Cette offre s’intègre avec toutes les solutions de gestion de l’efficacité énergétique que Schneider Electric maîtrise parfaitement.

Un système complet pour la charge

EcoStruxure pour eMobility offre plus que de simples bornes de recharges de véhicules électriques ; c'est une solution connectée de bout en bout, facile à installer, qui maintient la fiabilité de l'alimentation électrique du bâtiment et offre une expérience pratique aux conducteurs de VE.

EcoStruxure pour eMobility comprend trois éléments principaux :

  • EVlink Pro AC : une solution de recharge fiable, durable et connectée, rapide à installer, facile à utiliser et à entretenir, qui permet de minimiser les coûts et les temps d'arrêt.
  • EcoStruxure EV Charging Expert : un système de gestion de la charge sur site, qui distribue dynamiquement la puissance disponible en temps réel dans le bâtiment pour charger les VE en évitant les heures de pointe et en intégrant les énergies renouvelables. Via un abonnement, il assure également l'accès à des services d'analyse avancés.
  • Enfin, EcoStruxure EV Advisor est un logiciel opérationnel basé sur le cloud qui permet aux partenaires de superviser à distance et de mettre en service, surveiller et contrôler facilement l'infrastructure de recharge des EV. Il sera lancé plus tard.

Depuis le début du voyage vers l'électrification des véhicules, l'objectif principal de Schneider Electric a été d'apporter des solutions aux défis des clients dans le déploiement des infrastructures de recharge des VE.

Schneider Electric s'engage pour un avenir neutre en énergie et EcoStruxure pour eMobility n'est qu'un des moyens dont dispose l'entreprise pour atteindre cet objectif.

En savoir plus sur l'EcoStruxure pour eMobility.

Adoption de la plateforme de certification de la Blockchain de Wiztopic

Depuis le 2 octobre 2019, Schneider Electric certifie son contenu sur Wiztrust afin de sécuriser sa communication. Vous pouvez vérifier l'authenticité des communications d'entreprise sur le site Web Wiztrust.com.
Afficher le communiqué de presse (pdf, 185 kb) S'ouvre dans une nouvelle fenêtre
Partager cette page :