Le télétravail a beau avoir le vent en poupe, il ne signe pas pour autant la disparition des bureaux
La flexibilité a toujours été une tendance majeure, mais elle a pris de l’ampleur avec la COVID-19. La pandémie a remis en question des habitudes fixes et a modifié presque tous les aspects de notre vie, y compris notre façon de travailler. De nombreux collaborateurs travaillaient depuis leur domicile et appréciaient particulièrement de ne plus devoir faire la navette.
Selon moi, le télétravail va s'ancrer durablement dans nos habitudes, mais les personnes continueront à se rendre au bureau malgré tout, à la fois pour échanger et pour avoir de vrais contacts sociaux. S'ils avaient le choix, pas moins de 7 % des Belges ne retourneraient plus jamais au bureau. Bien évidemment, les espaces de bureaux peuvent être aménagés différemment, de manière à stimuler au maximum l’esprit d'équipe et l’innovation.
Réagir dès maintenant à cette évolution des réalités
Les bâtiments doivent, de toute façon, s'adapter à nos réalités. La flexibilité signifie, notamment, la possibilité de pouvoir changer la disposition et l’échelle afin des'adapter à des besoins variables en matière d'occupation et de ventilation, sans avoir à remplacer le système de gestion du bâtiment ou d'autres infrastructures.
Cela veut aussi dire qu’un bâtiment peut s'adapter aux besoins de ses occupants à l'avenir. Les promoteurs immobiliers et les propriétaires investissent donc massivement en ce sens.
Créer de la valeur ajoutée grâce à la digitalisation
La digitalisation est essentielle pour rendre les bâtiments plus intelligents et plus flexibles. Concentrations de CO2, température, humidité, bruit... Tous ces facteurs et bien d'autres peuvent être contrôlés et analysés en temps réel. Un exemple simple : tous les espaces utilisés doivent avoir une température agréable, et il faut éviter de chauffer ou d'éclairer inutilement les pièces vides.
Créer de la valeur
Si vous savez comment votre bâtiment est utilisé et que vous disposez de données pour le confirmer, vous pouvez optimiser l'espace, économiser sur les coûts énergétiques ou peut-être même sous-louer les espaces inutiles.
Améliorer votre bâtiment
La simple collecte de données ne suffit pas. Vous devez également être capable d'intégrer tous ces points dans un ensemble cohérent. Vous évoluez ensuite vers un réseau de produits connectés lié à une couche de logiciels intelligents. Vous pourrez alors agir réellement et rendre votre bâtiment vraiment plus flexible et mieux adapté à vos besoins.