Le traitement de grands volumes de données en temps réel entraîne une augmentation exponentielle de la charge de travail sur l’infrastructure des centres de données. Ainsi, la numérisation ne se contente pas de poser une nouvelle série de défis aux administrateurs informatiques et de réseau, elle accélère également le vieillissement de l’infrastructure physique des centres de données.
Autrement dit, il convient d’en améliorer l’analyse, la sécurité et la capacité flexible. Le risque d’une panne inattendue et coûteuse est trop élevé dans un centre de données vieillissant. Les coûts d’entretien peuvent grimper au-delà de la moyenne ou les unités peuvent ne plus être compatibles avec les objectifs d’efficacité énergétique ou les réglementations environnementales. Les services de modernisation permettent d’atteindre des performances optimales et de maximiser la disponibilité et l’efficacité de vos opérations, tout en optimisant la durabilité et la consommation d’énergie.
Voici quelques éléments à prendre en compte lors de la modernisation de votre centre de données qui auront un effet sur les performances et la fiabilité :
- Mettre l’accent sur l’évolutivité, la sécurité et la visibilité des actifs : les données des clients doivent être sécurisées virtuellement et physiquement, et les centres de données doivent être en mesure de fournir de puissantes capacités de traitement et d’IA pour l’analyse. La solution de Schneider Electric, EcoStruxure™ IT, offre la visibilité nécessaire pour agir rapidement en cas de problème, en l’identifiant et en le résolvant à distance.
- Envisager la redondance et la protection de l’alimentation : des niveaux de redondance plus élevés, comme une double alimentation jusqu’au rack, avec deux générateurs et deux onduleurs N+1, doivent être envisagés pour les centres de données et les réseaux hautement critiques.
- Se tourner vers un refroidissement de précision et un contrôle de la densité de puissance : le machine learning et la technologie de l’IA nécessitent une puissance de calcul produisant une chaleur concentrée dans le centre de données. Par conséquent, il convient d’installer des systèmes de refroidissement par air précis et de surveiller de près la charge électrique afin de maximiser le temps de fonctionnement des ordinateurs.
La modernisation doit également tenir compte des exigences propres à chaque secteur. En d’autres termes, le personnel informatique et des centres de données doit être plus au fait de la manière dont l’infrastructure physique est affectée par l’évolution des activités d’un secteur spécifique. Le commerce de détail, les soins de santé ou la finance dépendent de plus en plus des systèmes informatiques et les centres de données doivent être prêts à prendre en charge ces services.