![](https://www.se.com/be/fr/assets/v2/302/media/14440/900/Vitalis-4-Software-view-IC-960x540.jpg)
Le défi
- Vitalis WoonZorg Groep était confronté à un environnement IT obsolète qui ne répondait plus aux exigences. Afin de continuer à garantir les soins, le renouvellement de l'alimentation électrique de secours était incontournable.
- Avec 22 sites répartis dans la région d'Eindhoven, la surveillance, la gestion et la résolution des problèmes dans cet environnement Edge étaient compliquées. Cela a également imposé de grandes exigences aux ressources IT disponibles.
- Vitalis a l'ambition de figurer parmi les 10 meilleures institutions des Pays-Bas. Cela a nécessité une numérisation plus poussée des services et une modernisation de l'infrastructure IT de support.
- Le remplacement des systèmes UPS en situation opérationnelle était un défi particulier. Les soins et la sécurité des clients ne doivent en aucun cas être mis en danger.
![](https://www.se.com/be/fr/assets/v2/302/media/37105/900/Vitalis-6-Smart-UPS-IC-960x540.jpg)
La solution
Apps, Analytics & Services : service de maintenance pour les systèmes UPS
Edge Control : logiciel de gestion des informations de centre de données StruxureWare ™
Produits connectés : 44 systèmes UPS pour les 22 sites et 2 Galaxy UPS 3500 pour les deux sites principaux.
- Les systèmes d'onduleurs Schneider Electric et le logiciel de surveillance et de gestion fonctionnent ensemble de manière transparente pour fournir au service IT des capacités de visibilité et de gestion à distance.
- La télésurveillance permet d'identifier et de résoudre les problèmes à distance. Cela donne la tranquillité d'esprit et réduit le temps moyen de réparation.
- Poursuite de l'allègement grâce à l'accompagnement d'un service de maintenance des systèmes UPS.
Les résultats
- La mise en place des nouveaux systèmes UPS a été soigneusement planifiée en concertation avec le personnel soignant aux meilleurs moments. Grâce à une planification et une préparation excellentes, la mise en œuvre a été réussie et les soins et la sécurité n'ont été compromis à aucun moment.
- La continuité des soins est garantie ; en cas de panne de courant, les systèmes UPS fonctionneront pendant quatre heures sans aucun problème.
- La poursuite du déploiement du système d'alarme ultramoderne a été rendue possible grâce à la modernisation de l'infrastructure du réseau IT.
- Le logiciel DCIM offre un aperçu complet d'un environnement IT hybride complexe avec des centres de données centraux et des installations en edge. Tous les systèmes UPS peuvent être surveillés à partir d'un emplacement central.
- Grâce à la surveillance à distance et à l'identification des problèmes, le service IT dispose d'un aperçu et d'un accès à des informations exploitables sur lesquelles il est possible d'agir à distance.
- Les informations se sont considérablement améliorées, de sorte que moins de connaissances IT sont nécessaires sur les différents sites et que la gestion peut être effectuée de manière plus centralisée.
![](https://www.se.com/be/fr/assets/v2/302/media/69108/900/StruxureOn_0134-980x490.jpg)
EcoStruxure™ IT
![](https://www.se.com/be/fr/assets/v2/302/media/37147/900/769731523-980x490.jpg)
Edge Computing
![](https://www.se.com/be/fr/assets/v2/302/media/50421/900/DataCenter_001-980x490.jpg)
Devenir partenaire
![](https://www.se.com/be/fr/assets/v2/302/media/34598/900/DSC1765-980x490.jpg)