Samwoh Corporation Singapore : Faits marquants de l'histoire du client
Certifié par la Green Mark Platinum de l’Autorité pour la construction et le bâtiment de Singapour
Samwoh a travaillé avec un spécialiste EcoXpert pour faire partie du programme d'innovation des bâtiments écologiques de Singapour
Jusqu'à 50 % d'économies d'énergie grâce à une utilisation efficace de l'énergie
Le rôle des leaders dans la décarbonisation
Notre récent rapport Ready for Net Zero Responsibility a révélé que si les chefs d'entreprise de Singapour sont largement d'accord pour dire que la technologie jouera un rôle clé dans la mise en œuvre de leurs stratégies de développement durable, seuls 49 % d'entre eux l'utilisent pleinement. En outre, seulement 54 % ont indiqué qu'ils disposaient d'un niveau de données approprié pour gérer et suivre les efforts de décarbonisation.
Produits, logiciels et services utilisés par Samwoh Corporation Singapore
Découvrir nos solutions EcoStruxure