Nos marques

Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Des modèles commerciaux pour des machines intelligentes

Les nouveaux modèles commerciaux créés par l'industrie 4.0 offrent aux OEM des occasions uniques de se différencier tout en restant efficaces sur le plan opérationnel.
En savoir plus S'ouvre dans une nouvelle fenêtre

Construire des machines intelligentes pour un emballage intelligent

En intégrant les solutions EcoStruxure Machine, le constructeur de machines intelligentes SOMIC propose des systèmes d'emballage intelligents et très performants qui permettent de doubler la production tout en divisant par deux l'encombrement.

Découvrir EcoStruxure

Découvrez comment votre entreprise peut réussir avec EcoStruxure : L'innovation à tous les niveaux.
En savoir plus

Le défi

• Sur le marché concurrentiel de l'emballage, SOMIC cherchait à réduire ses coûts et le temps nécessaire pour réagir aux exigences de ses clients, ainsi qu'à améliorer son activité de service.

• La société voulait répondre aux exigences du marché, à savoir des machines innovantes, encore plus intelligentes en mettant au point les solutions les plus compactes et les plus performantes, pratiquement sans armoire, et bénéficiant d'une maintenance préventive ainsi que d'une interface de réalité augmentée.

• Dans la mesure où ses clients recherchent la fiabilité, la sécurité de production et une disponibilité élevée des machines, il existe aussi des priorités pour SOMIC, le tout, en fournissant une technologie compacte.

La solution

Agilité, performances et haute disponibilité avec EcoStruxure Machine

Applications, analyses et services : EcoStruxure Augmented Operator Advisor
Contrôle périphérique : PacDrive LMC Pro, EcoStruxure Machine Expert, Harmony Edge Box et ordinateur industriel
Produits connectés : Servo-variateurs Lexium

Lorsque SOMIC a entrepris de construire sa machine d'emballage de capsules de café hautes performances avec 76 axes de mouvement, le groupe a conçu et fabriqué la machine sans avoir à soulever un tournevis. Elle a, à la place, utilisé un jumeau numérique qui simulait les véritables performances de la machine. Un contrôleur intelligent Schneider Electric et EcoStruxure Machine Expert lui ont permis de travailler virtuellement, bénéficiant ainsi d'une flexibilité supplémentaire.

Pour un diagnostic et une maintenance de la machine sûrs et rapides, SOMIC utilise EcoStruxure Augmented Operator Advisor, l'application de réalité augmentée de Schneider Electric. Elle permet d'économiser du temps en donnant aux opérateurs la possibilité d'ouvrir les portes des armoires de la machine virtuellement avec un outil mobile, plutôt que d'avoir à le faire manuellement. Ils peuvent ainsi aussi identifier et résoudre les problèmes virtuellement, sans avoir à intervenir physiquement sur des machines dangereuses.

Les résultats

Une taille réduite de moitié et une production doublée : EcoStruxure Machine de Schneider Electric a permis à SOMIC d'atteindre des performances maximales avec sa machine d'emballage de capsules de café, en doublant sa production tout en réduisant de moitié son encombrement. Il s'agit de la machine la plus compacte et la plus rapide de ce type. Elle peut traiter 1 400 capsules de café – soit 140 cartons – par minute.

Des machines intelligentes pour une fabrication intelligente : En intégrant les solutions EcoStruxure Machine de Schneider Electric, la machine d'emballage de capsules de café hautes performances de SOMIC propose à ses clients : 
• 40 % d'économies sur la gestion de l'énergie
• La plus grande productivité pour un encombrement minimal (presque sans armoire)
• Une maintenance de qualité supérieure
• Une optimisation continue pendant le fonctionnement
• Un temps court de mise sur le marché

Dans la mesure où elle utilise la technologie de réalité augmentée d'EcoStruxure Augmented Operator Advisor, l'armoire de la machine s'ouvre virtuellement, ce qui permet de réduire les temps d'arrêt et d'améliorer l'entretien. En permettant aux opérateurs d'accéder rapidement et immédiatement, sur le terrain, aux données en temps réel, aux manuels et aux diagrammes, cela permet aussi d'accélérer le fonctionnement et la maintenance des machines.

Patrick Bonetsmüller, PDG, Groupe SOMIC

Témoignage de client
« EcoStruxure de Schneider Electric nous a permis d'atteindre des performances optimales avec nos machines. »

Pour en savoir plus

Texte alternatif par défaut

Agroalimentaire

Texte alternatif par défaut

Conditionnement automatisé

Texte alternatif par défaut

Solutions d'automatisation intelligentes pour les machines intelligentes

Besoin d'aide ?

Commencez ici !

Trouvez des réponses dès à présent Rechercher une solution par vous-même ou contacter l'un de nos experts.

Contactez notre service clientèle

Contactez notre équipe du service client pour obtenir plus d'informations, un support technique, une assistance en cas de plaintes, etc.

Où acheter ?

Trouvez facilement le distributeur Schneider Electric local le plus proche.

 S'ouvre dans une nouvelle fenêtre

Parcourir la FAQ

Obtenez les réponses dont vous avez besoin en parcourant la foire aux questions (FAQ) par sujet.

 S'ouvre dans une nouvelle fenêtre

Contactez notre équipe commerciale

Effectuez une demande de renseignements en ligne et un expert vous contactera.