Nos marques

Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Gestion des centres de données

DCIM signifie gestion de l'infrastructure des centres de données. Le logiciel DCIM est utilisé pour surveiller, mesurer et gérer les centres de données, couvrant à la fois les équipements informatiques et les infrastructures de support telles que les systèmes d'alimentation et de refroidissement. Il vise à aider les responsables à optimiser leur efficacité énergétique et à éviter les problèmes d'équipement qui entraînent des temps d'arrêt.
A person and person standing in a room with a computer
  • Dans leur dernier rapport DCIM Magic Quadrant, les experts de Gartner définissent le logiciel DCIM comme « des outils (qui) surveillent, mesurent, gèrent et/ou contrôlent l'utilisation du centre de données et la consommation énergétique de tous les équipements liés à l'informatique (tels que les serveurs, le stockage et les commutateurs réseau) et les composants de l'infrastructure des installations (tels que les unités de distribution d'énergie (PDU) et les climatiseurs des salles informatiques (CRAC) ». Le rapport précise que le logiciel DCIM couvre principalement « l'équipement qui fournit l'alimentation électrique, le refroidissement et la sécurité physique nécessaires au fonctionnement des systèmes informatiques ».

    Le logiciel DCIM va au-delà de la surveillance de base des appareils pour permettre aux opérateurs de centres de données de comprendre ce qui se passe dans leur environnement, y compris l'état des dispositifs d'alimentation et de refroidissement. L'idée est d'aider les responsables à prévenir les problèmes, à aider à planifier les futures exigences et à positionner les équipements de manière optimale.

    Comme détaillé dans un blog de notre collègue Kevin Brown, les clients ont dû relever certains défis avec les outils DCIM traditionnels, notamment des délais de déploiement longs et un degré élevé de complexité en matière d'utilisation et de maintenance, y compris des mises à jour logicielles.

  • Les logiciels de gestion des centres de données se répartissent généralement en deux grandes catégories : la surveillance/automatisation et la planification/mise en œuvre.  La première catégorie concerne la surveillance et l'automatisation de l'alimentation des salles informatiques et des installations, le contrôle de l'environnement et la sécurité. Il permet de s'assurer que le data center fonctionne comme prévu et fournit des seuils configurables par l'utilisateur pour les alarmes sur les appareils physiques, y compris la chaleur, la ventilation et la climatisation. Il fournit également des rapports sur la consommation d'énergie en temps réel, moyenne et maximale, et mesure l'efficacité de la consommation d'énergie (PUE).  Les logiciels de planification et de mise en œuvre se concentrent sur l'aide aux responsables informatiques pour faciliter les changements de centres de données, déployer de nouveaux équipements pour une efficacité optimale et suivre les actifs. Il prend en charge les scénarios de simulation pour vous aider à planifier et à réduire le coût total de possession.

  • Le logiciel DCIM aide les clients à relever quatre défis majeurs : 

    • Prévention des temps d'arrêt.
    • Manque de surveillance et de gestion à distance.
    • Gestion des équipements provenant de plusieurs fournisseurs.
    • Gestion d'un grand nombre de sites avec un personnel informatique limité ou inexistant.
  • Il n'existe pas de solution unique pour protéger votre infrastructure informatique contre les risques de sécurité. Votre approche doit être multicouche.

    La sécurité physique est la première ligne de défense. Vos actifs peuvent être distants. Par conséquent, pour éviter les pertes de données et les temps d'arrêt, il vous faut un moyen de les surveiller en permanence. Les équiper de systèmes de vidéosurveillance intégrés de haute qualité permet une surveillance à distance et en temps réel, ce qui vous permet de repérer toute activité inhabituelle, et le contrôle d'accès aux racks par badge permet de limiter les accès non autorisés. Nous ne pouvons pas non plus ignorer la menace des facteurs environnementaux tels que la température, l'humidité, la fumée et l'eau, qui constituent une menace importante pour l'infrastructure informatique de l'entreprise.

    Ensuite, il y a la couche logique. Les solutions DCIM, telles que les logiciels de surveillance de bout en bout sécurisés et basés sur le cloud, centralisent la gestion des appareils déployés sur différents sites, permettant une surveillance permanente sur site afin de prévenir les pannes et de résoudre rapidement les problèmes.

    Considérez la cybersécurité et la sécurité physique comme des éléments tout aussi importants de l'équation afin d’éviter les temps d'arrêt et les interruptions d'activité.

La tendance DCIM 3.0 nécessite un DCIM modernisé

EcoStruxure IT, notre solution DCIM complète, relève les défis DCIM 3.0 en modernisant la gamme de logiciels pour la surveillance et la gestion d'une infrastructure informatique hybride en expansion, qui est devenue de plus en plus complexe ces dernières années.

Les clients relèvent les défis de DCIM 3.0 avec EcoStruxure IT

Le logiciel DCIM permet aux professionnels de l'informatique et des centres de données de surveiller, de gérer et d'optimiser leur infrastructure informatique critique sur site, dans le cloud et à la périphérie, en garantissant la résilience, la sécurité et la durabilité du système.

Sécurité

Leading Edge Data Centers utilise Ecostruxure IT pour sécuriser la connectivité et la fiabilité des données dans la région australienne.

Contacter le service commercial

Vous souhaitez en savoir plus sur les défis du DCIM 3.0 ?
Contacter le service commercial S'ouvre dans une nouvelle fenêtre

Outils et ressources

Calculateur de valeur de surveillance DCIM
Estimez la valeur potentielle de la surveillance et des alarmes DCIM dans l’informatique distribuée. Le calculateur fournit un cadre facile à utiliser pour comprendre la valeur potentielle du logiciel en calculant le retour sur investissement (ou la période de récupération du capital investi) en fonction de vos entrées.
Accéder au calculateur

Trois étapes pour calculer la consommation d'énergie informatique totale de l'entreprise avec DCIM

Ce document présente les premières étapes à franchir par les directeurs informatiques (DSI) pour entamer leur parcours de développement durable.
Télécharger le livre blanc S'ouvre dans une nouvelle fenêtre

Ressources supplémentaires

1. En quoi consiste le logiciel DCIM ?

Le logiciel de gestion de l'infrastructure des centres de données (DCIM) est une solution innovante qui permet de surveiller et de gérer l'infrastructure des centres de données. Il offre une plus grande visibilité et un meilleur contrôle sur l'infrastructure informatique. En introduisant le logiciel DCIM, vous pouvez améliorer la planification des capacités, maintenir le temps de disponibilité et gérer simultanément les alarmes sur site, dans le cloud et à la périphérie.

2. Comment un meilleur logiciel de gestion de centre de données peut-il améliorer votre activité ?

Le logiciel DCIM 3 offre une visibilité en temps réel. Une telle amélioration de la gestion de l'infrastructure des centres de données facilite la surveillance de tous les systèmes, des serveurs, du stockage, du réseau et du refroidissement. En utilisant un logiciel DCIM résilient, sécurisé et indépendant du fournisseur, il est possible de prendre des décisions éclairées concernant la planification des capacités et l'allocation des ressources. Cela se traduit par une meilleure utilisation des ressources disponibles.

Une maintenance prédéterminée, associée à une observation constante de tous les systèmes critiques, permet à votre entreprise d'éviter des temps d'arrêt coûteux. Les alertes en cas de problème permettent de résoudre le problème avant qu'une panne majeure ne survienne.

3. Quels sont les avantages des logiciels pour la gestion des centres de données ?

La gestion d'un centre de données à l'aide de nos applications informatiques EcoStruxure permet de réduire considérablement les coûts, de garantir un meilleur temps de fonctionnement et d'améliorer de manière générale le fonctionnement et l'efficacité. Grâce à la visibilité en temps réel de cet environnement, vous pouvez planifier les prochaines étapes, optimiser le travail et obtenir des améliorations significatives dans tous les aspects clés de l'exploitation de votre centre de données.