Nos marques

Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Avec Motivair, Schneider Electric est leader dans le refroidissement

En février 2025, Schneider Electric a acquis une participation majoritaire dans Motivair Corporation, renforçant ainsi notre engagement à fournir des solutions de refroidissement de premier ordre pour le marché mondial des data center. Ensemble, nous fournissons une gamme de refroidissement de bout en bout, depuis le réseau jusqu’à la puce et de la puce au refroidisseur, conçue pour répondre à la demande croissante en matière d'informatique haute densité.
A logo for a company

Refroidissement par liquide pour data centers

Comment et pourquoi adopter le refroidissement par liquide

Principales raisons pour les propriétaires de centres de données d'utiliser le refroidissement par liquide, au-delà de la densité de puissance élevée, et comment le faire.
Télécharger le livre blanc
Two young men located in a place with databases.

Architecture de refroidissement par liquide

Le refroidissement par liquide n'est pas un produit : c'est une solution

Le refroidissement par liquide nécessite une approche innovante, de bout en bout, mais indépendante. Notre gamme complète et étendue de solutions de refroidissement, depuis l'espace blanc jusqu’à l'évacuation de la chaleur, vous aide à relever les prochains défis du refroidissement par liquide.
 
water bubbles, particles dividing into smaller ones

La perturbation due à l'IA : défis et conseils pour la conception des centres de données

L'IA représente un pourcentage de plus en plus important des charges de travail des centres de données. Prenez en compte l'impact des densités sur la conception et la gestion des centres de données IA.
Lire le livre blanc S'ouvre dans une nouvelle fenêtre
 

Nous contacter

Veuillez remplir le formulaire ci-dessous si vous souhaitez en savoir plus sur nos recherches ou nos solutions de déploiement de technologies de refroidissement de liquide sur votre site de informatique en périphérie.

Ce champ est obligatoire

Ce champ est obligatoire

Ce champ est obligatoire

Ce champ est obligatoire

Ce champ est obligatoire

Ce champ est obligatoire

Ce champ est obligatoire

Please check this box

Problem with captcha verification, please check your connection

Besoin d'aide ?

Sélectionnez le bon produit

Trouvez rapidement et facilement les produits et accessoires adaptés à vos applications.

Obtenir un devis

Effectuez une demande de renseignements en ligne et un expert vous contactera.

Où acheter ?

Trouvez facilement le distributeur Schneider Electric local le plus proche.

 S'ouvre dans une nouvelle fenêtre

Centre d'aide

Trouvez des ressources de support pour tous vos besoins, en un seul endroit.

1. Qu'est-ce que le refroidissement par liquide pour data centers ?

Le refroidissement par liquide pour data centers est une solution qui introduit un liquide, généralement de l'eau, pour refroidir les composants électroniques des serveurs et autres équipements informatiques. Grâce à une bien meilleure dissipation thermique, il s'agit d'une meilleure méthode de refroidissement par air.

Le refroidissement par liquide est possible grâce au refroidissement par liquide direct à la puce. Avec ce procédé, l'eau circule directement sur les composants qui produisent de la chaleur. Une autre option est le refroidissement par immersion, qui consiste à plonger l'ensemble du serveur dans un liquide non conducteur.

2. Quels sont les avantages des serveurs refroidis par liquide ?

L'un des avantages les plus importants est une efficacité accrue et des coûts énergétiques réduits par rapport aux systèmes classiques refroidis par air. Un autre aspect important est la possibilité d'introduire une informatique de plus haute densité. L'évacuation de la chaleur étant plus efficace, elle permet de réaliser des économies en termes d'espace physique et de matériel.

3. Comment pouvez-vous appliquer un refroidissement immersif à votre entreprise ?

Tout d'abord, il est essentiel de prendre en compte les besoins spécifiques de votre data center. Le refroidissement par immersion peut être une bonne option pour les applications informatiques hautes performances où l'évacuation de la chaleur est critique. Pour d'autres industries, la méthode du direct à la puce pourrait être une meilleure solution. Il est également important de tenir compte du coût initial de l'équipement et des éventuels besoins de maintenance.

Globalement, le refroidissement par immersion peut être un outil utile pour optimiser les performances et l'efficacité des opérations des data centers. Mais pour être sûr d'utiliser le type de système de refroidissement adapté à vos besoins, nous vous recommandons de contacter nos experts. Ils vous fourniront des informations supplémentaires concernant le processus d'installation, ses coûts et toutes les informations nécessaires.

Your browser is out of date and has known security issues.

It also may not display all features of this website or other websites.

Please upgrade your browser to access all of the features of this website.

Latest version for Google Chrome, Mozilla Firefox or Microsoft Edgeis recommended for optimal functionality.