De ‘smart home’-markt groeit. En daarmee groeit ook de behoefte om zaken als temperatuur en belichting altijd te kunnen bedienen en de wifi in de lucht te houden, ook als de elektriciteit uitvalt.
Zonwering en garagedeuren
Veel huizen zijn en worden tegenwoordig uitgerust met (semi-)automatische zonwering. Sommige huizen hebben ook luiken voor ramen en deuren, voor bijvoorbeeld beveiliging of stormbescherming. In beide situaties is noodstroomvoorziening handig. Juist als het stormt wil de stroom weleens uitvallen, waarmee een UPS een belangrijke rol kan spelen in de bescherming van een huis en de inwoners.
Garagedeuren zijn ook interessant: in bepaalde gevallen kunnen die alleen met de elektromotor geopend worden. Dan is het van belang om noodstroom aanwezig te hebben, zodat de deur naar de auto altijd open kan.
Thuiselektronica en beveiligingssystemen
Bijna elk huis heeft wel een entertainmentsysteem staan, van simpel (alleen een tv) tot een complexe thuisbioscoop. En denk aan het modem, eventuele routers en alle aangesloten computers, laptops, tablets en telefoons, die ook nog moeten worden opgeladen. Veel mensen hebben deze apparatuur hard nodig voor communicatie en werk. Dan is het niet gek om te vragen: “hoe lang zou je zonder kunnen, als de stroom uitvalt?”
Beveiligingssystemen kunnen mogelijk ook noodstroom gebruiken. Huizen met videobewaking moeten dat blijven houden, ook als de stroom uitvalt. Daar is een betrouwbaar UPS-systeem geschikt voor.
Witgoed
UPS-systemen kunnen allerlei witgoed beschermen, zoals koelkasten, vriezers, wasmachines en afwasmachines. Allereerst door noodstroom te leveren, maar ook door te beschermen tegen stroompieken en stroomonderbrekingen die zich in allerlei situaties kunnen voordoen. Een UPS is ontworpen om stabiliteit te leveren, waardoor dure en belangrijke apparaten kunnen genieten van een langere levensduur.
“Als het stormt en de stroom valt uit, dan kan dat vervelende gevolgen hebben voor de kelder”
Pompen
Huizen in natte gebieden hebben regelmatig een pomp in of onder de kelder. Deze pompen houden het huis droog en vrij van grondwater, dat hoog kan komen te staan. In zo’n geval, of als het stormt en de stroom valt uit, kan dat vervelende gevolgen hebben voor de kelder (en een hoop schoonmaakwerk voor de bewoner).
Huizen met een zwembad gebruiken meestal ook een of meerdere pompen om het water schoon te houden. Heel soms zijn huizen zelfs afhankelijk van een pomp voor drinkwater, als het uit een eigen bron moet komen. In alle gevallen kan een UPS handig of zelfs noodzakelijk zijn. Zonder water komen te zitten is voor veel mensen een ‘no-go’.
Medische apparatuur
Als er medische apparatuur in een huis aanwezig is, dan kan een stroomstoring levensgevaarlijk zijn. Voor zaken als beademing, sondevoeding en medische bedden is een UPS noodzakelijk voor de gezondheid van de patiënt. Denk hierbij ook aan systemen voor huisdieren, zoals aquaria.
De installateur als back-up-adviseur
Elektrotechnisch elektriciens zitten in de perfecte positie als het gaat om het creëren van behoefte en interesse van huizenbezitters en -bewoners in UPS-oplossingen. Dit kan door ze te wijzen op de voordelen van een betrouwbare UPS, zoals in het geval van stroomuitval. Als de consument beseft van hoeveel apparaten hij of zij afhankelijk is, neemt de interesse in een UPS toe. Door de consument vervolgens te helpen kiezen welke apparaten noodzakelijk zijn, komt aanschaf dichterbij. Hierbij is het goed te focussen op verbeterde veiligheid en gemak.
Juiste UPS kiezen
Huizenbezitters doen er veel aan om hun woning comfortabel en veilig te maken. Stroomstoringen bedreigen beide doelen. Elektriciens kunnen hen helpen bewust te worden van dit probleem en een juiste UPS te kiezen voor hun situatie.
Bekijk hier welke UPS-opties er allemaal zijn, ook voor huizen van particulieren. Denk ook aan smart home-oplossingen die het gemak in huis vergroten. Elektrotechnisch elektriciens kunnen ook naar het Partner Portaal voor exclusieve informatie die meer omzet kan genereren.