Daarom is het belangrijk dat we zoveel mogelijk gaan leren bij elkaar. We weten dat we actie moeten ondernemen, maar het hoe blijkt soms een lastigere zaak.
In deze blog verzamelde ik vijf Frequently Asked Questions rond gebouwen en duurzaamheid. Hiermee wil ik eigenaars en exploitanten van commerciële en industriële faciliteiten tonen dat zij niet alleen zijn met hun vragen. Maar natuurlijk ook dat er oplossingen voorhanden zijn, kosteneffectief en met bewezen technologieën die vandaag beschikbaar zijn. Het maximaliseren van de efficiëntie waarmee we onze energie verbruiken is de rode draad. Digitalisering speelt daarbij een cruciale rol.
- Ik wil een bestaand gebouw duurzamer maken, maar waar ik moet ik beginnen? Hoe zorg ik ervoor dat de keuzes die ik nu maak meegaan met toekomstige ontwikkelingen?
Meten is weten. Het is een simpele waarheid maar ze geldt vandaag de dag meer dan ooit. Bij een bestaand gebouw zijn de eerste vragen: Hoeveel verbruik ik? En waar zitten de grootste energieverbruikers? Pas daarna onderneem je actie om het verbruik te verminderen. Het zetten van doelen is een belangrijk stap tussen een baseline bepalen en een besparingsplan maken. Schneider Electric denkt mee in deze analysefase. Want het risico van de energiecrisis is dat je ondoordachte investeringen doet om snel resultaten te bereiken. Met een goed stappenplan kan je de juiste beslissingen maken. Het helpt daarbij dat we de ‘most local of global companies’ zijn. Lokale teams zorgen voor een professionele ondersteuning en opvolging.
- Ik heb plannen voor een nieuw gebouw, wat is de slimste aanpak om energiezuinig te zijn op lange termijn?
Nieuwe gebouwen hebben het voordeel dat je van een wit blad papier kan beginnen. Maar ook hier geldt: maak keuzes die op lange termijn nog altijd steek zullen houden en pak je energieverbruik fundamenteel aan. Wie energiezuinige gebouwen zegt, denkt nu vaak eerst aan fysieke ingrepen zoals isolatie of warmtepompen. Maar ook met slimme automatisering en gebouwbeheer kan je grote energiewinst boeken.
- Welke rol hebben data daarin te spelen?
Alle gebouwsystemen zijn datagedreven, en al die data verzamelen we met Schneider Electric in één IT-platform. Daarmee krijgt de gebruiker een volledig overzicht van het gebouw en de technische installatie. Afwijkingen kunnen vroeg worden gedetecteerd, zodat er ook snel kan worden ingegrepen om energie te besparen. Uiteindelijk slagen we er zo in om ‘net-zero’ en zelfs energiepositieve gebouwen voor onze klanten te creëren.
- Ik beschik over heel wat data, maar haal ik er wel genoeg uit?
Het verzamelen van data alleen is inderdaad niet genoeg. Er moeten datagedreven acties genomen worden om daadwerkelijk energie te besparen.
Een intelligente softwarelaag gebruikt de data uit je gebouw om voorstellen te doen hoe jij energie kunt besparen. Je kan vervolgens vanuit een overzichtelijk dashboard besluiten welke acties je neemt en zo je gebouw echt flexibeler én beter maken. Door minder te verbruiken, maar ook door minder energie te verliezen op wat je wel nog verbruikt!
- Gaat digitalisering dan alleen over energie?
Nee, want digitalisering is een essentieel onderdeel van het slimmer en flexibeler maken van gebouwen. CO2-concentraties, temperatuur, vochtigheid, geluid en andere factoren kunnen allemaal in realtime worden gecontroleerd en geanalyseerd.
Uit onderzoek blijkt dat de prestaties van werknemers verhogen door een betere werkomgeving. Gezonde gebouwen bijvoorbeeld hebben een lage concentratie van CO2, vluchtige organische stoffen (VOC’s) en andere vervuilers, waardoor het cognitieve vermogen verbetert.
Daarnaast kun je op basis van data kijken of je het aantal vierkante meters dat je gebruikt echt nodig is. Als je bezetting erg laag is, kun je met minder vierkante meters uit en veel kosten besparen. Uiteindelijk kan je zo extra waarde creëren. Als je weet hoe je gebouw wordt gebruikt en gegevens hebt om dit te staven, kan je de ruimte optimaliseren, besparen op energiekosten of misschien zelfs overbodige ruimte gaan onderverhuren.
Laat je dus vooral niet verleiden tot kortetermijnoplossingen. Maak keuzes die over 10 jaar nog altijd steek zullen houden en pak je gebouw fundamenteel aan. Wil je meer weten, contacteer me gerust!