Maar, het uitbreiden van het aanbod is ver van het volledige antwoord op de uitdagingen die voor ons liggen. Evoluties aan de aanbodzijde moeten altijd worden gekoppeld aan oplossingen aan de vraagzijde. En net die blijven nog vaak onderbelicht.
De vraag serieus nemen
Er is niks mis met dromen van nieuwe, technologische oplossingen. En innovatie blijft uiteraard van levensbelang. Maar er is zoveel dat we nu al kunnen. Kijk bijvoorbeeld naar de Versailles 10x10 Acties. Tien heldere strategieën die ons tien keer sneller naar meer energie-efficiëntie kunnen leiden.
Ook Europa heeft deze boodschap begrepen. De Europese energie-efficiëntierichtlijn stelt tot doel om het eindenergieverbruik van de EU tegen 2030 met 11,7% te verminderen. De jaarlijkse energiebesparingsdoelstelling voor het eindenergieverbruik zal tussen 2024 en 2030 bovendien geleidelijk toenemen.
Commerciële en industriële gebruikers zijn essentieel om deze doelstellingen te bereiken. Zij kunnen dezelfde principes toepassen als particuliere gebruikers, maar op grotere schaal. Gebruikmakend van de huidige technologieën kunnen ze investeren in het efficiënter maken van apparatuur, faciliteiten en processen en het verminderen van energieverspilling.
Maar wat is de eerste stap? Data verzamelen met digitale technologie is cruciaal om het energieverbruik te meten en in kaart te brengen. Zo kan je op een onderbouwde manier energieverliezen opsporen en verminderen, wat ook je winstgevendheid ten goede komt.
Data als startpunt voor slim energiebeheer
Kijk bijvoorbeeld naar gebouwen. Ze zijn verantwoordelijk voor 40% van de energieconsumptie in de EU. Bij een bestaand gebouw zijn dus de eerste vragen: hoeveel verbruik ik? En waar zitten de grootste energieverbruikers? Pas daarna onderneem je actie om het verbruik te verminderen.
Ons recent onderzoek, dat we uitvoerden in samenwerking met ontwerpbureau WSP, is een echte eye-opener. Het onderzoek is gebaseerd op het modelleren van de energieprestaties en koolstofemissies van een groot kantoorgebouw dat begin jaren 2000 is gebouwd (in verschillende klimaatzones). De onderzoeksresultaten tonen aan dat het inzetten van de digitale gebouw- en energiebeheeroplossingen in bestaande kantoorgebouwen de operationele CO2-uitstoot met 42% kan verminderen, met een terugverdientijd van minder dan drie jaar!
Net-zero bij min 40 graden
Nog een spectaculair voorbeeld, het Princess Elisabeth onderzoeksstation op Antarctica, waarvoor Schneider Electric het energiebeheer leverde. Het station is stevig verankerd op de granieten bergkam van Utsteinen Nunatak, op een hoogte van 1382 meter, in Oost-Antarctica. Temperaturen tot min 40 graden zijn er geen uitzondering. Toch is het station volledig emissievrij, onder meer door een speciaal ontwikkelde smart microgrid.
Er is geen mooier symbool voor onze Schneider Electric mentaliteit. Als we een net-zero onderzoeksstation kunnen bouwen in de meest extreme omgeving op aarde, dan weet ik dat we alles in huis hebben om onze eigen steden, gebouwen en industrieën op dit traject te brengen, en de doelstellingen te bereiken zoals die door de Europese Unie in haar Fit for 55 programma zijn vastgesteld.
Laat je begeleiden
Bij Schneider Electric hebben we één groot voordeel: duurzaamheid is bij ons geen modewoord, het zit ingebakken in ons DNA. We hebben sustainability de afgelopen 10-15 jaar volledig geïntegreerd in onze strategie, met concrete en ambitieuze targets. Niemand kan het echter alleen. Laat je dus begeleiden door ervaren partners voor oplossingen die op korte en lange termijn steekhouden.