Crisis als accelerator
De huidige energiecrisis zorgt ervoor dat de sense of urgency nooit hoger is geweest. Iedereen wil een versnelling hoger schakelen. Met deze mentaliteit kunnen we op twee domeinen vooruitgang boeken, want de acties die we moeten nemen om de acute gascrisis aan te pakken zijn heel gelijklopend met de acties die nodig zijn om de Europese klimaatdoelstellingen te halen. En dit is net wat ons als bedrijf drijft. Waarom we doen wat we doen.
De klimaatcrisis is een energiecrisis
Als we de klimaatproblematiek fundamenteel willen aanpakken, hebben we een duidelijke visie nodig. Als we naar de cijfers kijken, wordt het snel duidelijk waar de nadruk moet liggen. Want meer dan 8O% van alle emissies zijn het gevolg van het genereren of het verbruik van energie. De klimaatcrisis is dus fundamenteel een energiecrisis!
Maar wat kunnen we op het terrein doen? Bij Schneider Electric hebben we één groot voordeel: duurzaamheid is bij ons geen modewoord, het zit ingebakken in ons DNA. We hebben sustainability de afgelopen 10-15 jaar volledig geïntegreerd in onze strategie, met concrete en ambitieuze targets op korte en lange termijn.
Geen toekomstmuziek: de technologie is nu beschikbaar
We zijn voluntaristisch en optimistisch van nature, zelfs in de complexe tijden waar we vandaag in leven. Waarom? We zijn de eerste generatie die alle technologie voorhanden heeft om oplossingen te bouwen. Toch voel ik bij verschillende bedrijven nog altijd een twijfel. Niet meer over het nut van energie-efficiënte investeringen, maar over waar precies de focus te leggen. Het is zoals bij een grote renovatie, je hebt beter eerst een slim plan van aanpak voor je eraan begint.
Daarom benadrukte ik op de Innovation Summit het enorme potentieel van twee grote pijlers: Digitalisering en Elektrificatie. Of anders gezegd: Smart & Green. Uiteindelijk bouwen wij de technologie rond digitalisering en elektrificatie die onze klanten begeleid naar efficiëntie en duurzaamheid.
- Digitalisering
Digitale technologie is cruciaal bij de verzameling van data (over verbruik en efficiëntie), maar ook voor het omzetten van deze data in concrete acties voor onze huizen, kantoren, datacenters en industrieën. Elke ontwikkeling rond digitalisering, zeker binnen de open architecturen die wij promoten, zorgt voor nieuwe doorbraken op het vlak van efficiëntie.
- Elektrificatie
Elektriciteit is de beste vector om energie te decarboniseren. Ook hier werkt de huidige gascrisis als een accelerator van een bestaande tendens. We evolueren naar een wereld die veel elektrischer zal worden. Vandaag is slechts 20% van de energiemix elektriciteit, binnen 20 jaar gaan we naar minimum 40%. Die elektriciteit zal ook fundamenteel anders zijn. Vandaag is slechts 6% hernieuwbaar, binnen 20 jaar wordt dit 40%.
De combinatie van digitalisering en elektrificatie bevat een enorm potentieel, het is de sterkste pijler voor een duurzame toekomst.
Zelf rolmodel zijn
Maar daden zeggen nog altijd meer dan woorden. We willen dan ook een rolmodel zijn voor onze industrie. Kijk bijvoorbeeld naar het nieuwe vlaggenschip dat Schneider Electric in Grenoble bouwde: InTenCity. Het complex van 26.000 m² verbruikt minder dan 37 kWh/m² (het gemiddelde bedraagt vandaag ongeveer tien keer zoveel!) en toont het hoe een volledig elektrische en digitale visie de milieu-uitdagingen waar we voorstaan kan helpen oplossen.
De 4.000 m² zonnepanelen en de twee windturbines zullen InTenCity energie-onafhankelijk maken en ook nabijgelegen gebouwen van hernieuwbare energie voorzien.
Ik hoop met voorbeelden als deze een inspiratiebron te kunnen zijn voor al onze klanten en partners. Afgaand op het enthousiasme van de deelnemers aan onze Innovation Summit ben ik ervan overtuigd dat we samen enorme stappen vooruit gaan zetten.
In de praktijk
Het te volgen plan is in elk geval duidelijk. We zullen vooruitgang boeken door het ondernemen van deze drie acties:
- Energiebeheer - De actie die iedereen zou moeten nemen, is weten hoeveel en waar je energie verbruikt, en investeren in energie-efficiëntie (gebouwen) en actief energiebeheer (industrie).
- Elektrificatie – stappen nemen weg van gas en naar elektriciteit.
- De opbouw van lokale hernieuwbare energie versnellen.
De nodige technologie is beschikbaar, dus nu is de tijd om te handelen!