Voorkomen is beter dan genezen
Elk type gebouw of bedrijf loopt het risico op een elektrische brand; van een restaurant of winkel tot een internationale luchthaven, ziekenhuis of datacenter. De gevolgen kunnen immens zijn. Experts van Gartner schatten de kosten van downtime van datacenters bijvoorbeeld op gemiddeld € 5.200 per minuut.
De ideale brandpreventie gaat verder dan de normen
Het naleven van elektrische veiligheidsvoorschriften voor gebouwen is je eerste verdedigingslinie tegen het risico van elektrische branden. Maar er is meer. Want de technologie gaat steeds sneller vooruit, en vraagt om robuustere maatregelen. Je gaat dus best verder dan de norm om een volledige bescherming te garanderen.
Digitale oplossingen voor een maximale gemoedsrust
In de meeste commerciële en industriële gebouwen loopt de elektriciteit via een elektrisch distributiesysteem, dat een complexe combinatie is van transformatoren, panelen, geleiders en stroomonderbrekers.
De oorzaak van een elektrische brand kan dan ook op heel wat plaatsen in de infrastructuur van een gebouwen te vinden zijn. Veel voorkomende gevaren zijn slijtage, menselijke fouten, waterschade, een blikseminslag, enzovoort.
Net daarom is een overkoepelende digitale oplossingen het beste antwoord op de grote hoeveelheid en variatie aan risico’s. EcoStruxure™ Energy Hub, een cloudgebaseerde software voor energiebeheer van gebouwen, brengt elektrische brandpreventie naar een hoger niveau.
Slimme sensoren
Innovaties zoals de PowerLogic™ HeatTag dragen daar verder aan bij. Deze slimme sensor analyseert gas en de uitgestoten deeltjes in het elektrische bord en waarschuwt je vóórdat er rook of bruinverkleuring van de isolatie optreedt.rdat er rook of bruinverkleuring van de isolatie optreedt.
Inzetten op preventie, maar ook op professionele monitoring en intelligent onderhoud, zorgt dus voor een verbeterde veiligheid en betrouwbaarheid van elektrische installaties. Bovendien geeft het je gemoedsrust omdat je gebouw of bedrijf goed beschermd is.
Handige gids met alle essentiële info
Wil je meer weten over hoe je je gebouw of bedrijf het beste kan beschermen?
Ben je op zoek naar meer gedetailleerde technische info? Neem dan zeker onze prescription note door, met nauwkeurige informatie en voorschriften voor verbeterde elektrische brandpreventie in grote, middelgrote en kleine gebouwen.