Prijs-kwaliteit
Dries werkt al dertien jaar met Schneider Electric. “Het is mooi, het is proper en de prijs-kwaliteitverhouding is uitstekend. Maar even belangrijk: je krijgt er een uitstekende service bij. Als ik vragen heb, ben ik altijd zeer tevreden over de snelle en professionele reactie. Over de jaren heen heb ik ook een goed contact met Kris uitgebouwd. Heb ik bijvoorbeeld onderdelen nodig voor een kast, dan zorgt Kris dat die snel geleverd worden. Die persoonlijke relatie is voor mij de toegevoegde waarde van Schneider Electric.”
Ideale oplossing voor domotica
De vrijstaande woning in Torhout is uitgerust met domotica. Dit speelde mee in de keuze van Dries voor de PrismaSeT S. “Omdat er meer modules nodig zijn bij projecten met domotica, wilden we acht rijen hebben. Dus hadden we ook een iets grotere kast nodig, die wel niet té groot werd. Met PrismaSeT S zitten we perfect. We houden altijd 20 à 30% marge voor eventuele uitbreiding in domotica, of voor een laadpaal voor een elektrische wagen. Deze kast was daarvoor de ideale oplossing en dit met een prima prijs-kwaliteitverhouding.”
Kasten als PrismaSeT S worden standaard
Dries ziet een mooie toekomst voor modulaire kasten zoals de PrismaSeT S, zeker in de context van de aanpassing van het AREI, waardoor meer differentieelschakelaars nodig zijn. “Ik verwacht dat voor mijn projecten, de PrismaSeT S-kast de standaard zal worden. Je hebt gewoon meer ruimte en meer modules nodig, dus ook een grotere kast.”
PrismaSeT S: ook beschikbaar met koker
De PrismaSeT S bestaat ook in kokeruitvoering (standaard aan rechterkant), zodat je er drivers in kan plaatsen of een verticale klemmenstrook. Gezien de beperkte ruimte en gezien dit project met standaardverlichting werkt, en Dries dus geen drivers nodig had, koos hij voor de versie zonder koker. “Kokers gebruik ik op dit moment meer bij grotere kasten en in tertiaire projecten, maar het is wel interessant dat dit bij PrismaSeT S een mogelijkheid is.”
Kris voegt toe: “Deze nieuwe kast hebben we ook in hybride vorm gemaakt. Ze bestaat uit metaal en kunststof om de robuustheid van een industriële kast te combineren met de veiligheid die gevraagd wordt op de residentiële markt (klasse II geïsoleerd).”
Nauwe samenwerking
Kris werkt reeds 35 jaar bij Schneider Electric en hij doet het nog steeds met hart en ziel! Elke dag staat hij zijn klanten met raad en daad bij. Dries beaamt: “Kris en ik bellen elkaar zeer regelmatig, zo raadt Kris mij telkens aan om te werken met een selectieve algemene differentieelschakelaar.”
Kris laat niet na om hierop in te spelen: “Die selectiviteit is heel handig om ervoor te zorgen dat niet heel je installatie uitvalt bij een probleem. En om nog méér de veiligheid van je installatie te verhogen raad ik bovendien ook nog aan om dit te combineren met een overspanningsbeveiliging van Schneider Electric. Deze beschermt de installatie tegen overspanningen van industriële aard of tegen een indirecte blikseminslag. Samen met de selectieve differentieel dé perfecte oplossing.”
Nog een tip van Kris: “Installeer een kleine noodvoeding voor de garagepoort. Bij stroomuitval kan je die dan nog tot 5 keer open en toe doen. Het kan de eigenaar van de woning voor een beperkt budget heel wat stress besparen.”
Een bijzonder gebruiksvriendelijke kast
Hoe voelt Dries zich na de installatie bij de PrismaSeT S?
“Ik vind het een uitstekende kast. Ze is compact genoeg en biedt toch veel extra ruimte. Bovendien is de kast super gebruiksvriendelijk en kom alles in één doos kant-en-klaar toe. Je moet niet zoeken hoe je het moet monteren – de kast is zo goed als af als je die krijgt. Het klikt allemaal handig in elkaar, je moet niet draaien of vijzen, een zegen om mee te werken!”