Onze merken

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Welkom op de website van Schneider Electric

Welkom op onze website.

Lessen uit een emissievrije poolbasis op Antarctica

Brussels, Belgium

03/06/2022

Sneller dan de modellen hadden voorspeld, zien we de impact van extreem voor onze eigen deur. Het kan dan ook niet genoeg worden benadrukt hoe belangrijk het is dat we doen wat we kunnen om ons te houden aan het 1,5 graden Celsius-traject. Een van de essentiële factoren voor succes is het geloof dat het mogelijk is.

We hebben verhalen nodig die inspireren. Verhalen die laten zien dat we vandaag de dag, als samenleving, alle technologie in huis hebben om een netto nul gemeenschap te bouwen. Dit is een van die verhalen....

Pioniersgeest

Afgelopen maandag had ik het voorrecht deel te nemen aan een persconferentie ter gelegenheid van het 20-jarig bestaan van de International Polar Foundation. Samen met Alain Hubert, voorzitter en stichter van de IPF, blikten we terug op de oprichting en evolutie van het Prinses Elisabeth Station.

IPF bedacht en ontwierp in 2008 het "emissievrije" Princess Elisabeth-onderzoeksstation op Antarctica. Het is stevig verankerd op de granieten bergkam van Utsteinen Nunatak, op een hoogte van 1382 meter, in de Dronning Maud Land regio van Oost-Antarctica.

Vanaf het begin voelde Schneider Electric aangetrokken door de pioniersgeest van het project. We delen duidelijke gemeenschappelijke waarden met de International Polar Foundation: verantwoordelijkheid voor het milieu, bezorgdheid voor de planeet en geloof in de absolute noodzaak om de CO2-uitstoot drastisch te verminderen.

Bedrijven zoals het onze zijn betrokken bij actuele milieukwesties, en de polen, met hun extreme omstandigheden maar fragiel evenwicht, zijn belangrijke plaatsen om te leren over klimaatverandering en de toekomst van de planeet.  Onze deelname aan het project van het Princess Elisabeth poolstation is meer dan een sponsor- of mecenaatoperatie; het is een echt technisch partnerschap.

Succes in extreme omstandigheden

Oplossingen kunnen ontwikkelen die aangepast zijn aan dit "zero emission" station en aan de bijzonderheden van de poolomgeving, is zowel een uitdagende ervaring van technische innovatie als een groot menselijk avontuur. De extreme omstandigheden (hevige wind, -40°C) waarin de technologieën zich bevinden, tonen de kwaliteit en betrouwbaarheid van de producten en oplossingen van Schneider Electric aan.

Ten eerste is, zoals je je kan voorstellen, het waarborgen van slim energiebeheer van existentieel belang voor het poolstation. Onze teams waren betrokken bij het ontwerp van een uniek microgrid. De energie die door windmolens en zonnepanelen wordt geproduceerd, wordt opgeslagen in batterijen of onmiddellijk gebruikt. Het behoud van een evenwicht tussen wat wordt geproduceerd en wat wordt verbruikt, is van cruciaal belang. Het minimaliseert het energieverbruik van het station en voorkomt energieverspilling.

Met meer dan 30.000 variabelen om de prioriteit van elk energieverzoek te beheren, is de automatiseringsarchitectuur iets complexer dan wat jij of ik thuis nodig zouden hebben of zelfs wat nodig is voor het meest complexe commerciële gebouw, maar het was geweldig om onze technologie tot het uiterste te drijven.

Als we het daar kunnen doen...

We weten inmiddels allemaal dat gebouwen alleen al verantwoordelijk zijn voor 40%.van alle CO2-uitstoot. Als we een netto nul onderzoeksstation kunnen bouwen in de meest extreme omgeving op aarde, dan weet ik dat we alles in huis hebben om onze eigen steden, gebouwen en industrieën op een netto nul traject te brengen, en de doelstellingen te bereiken zoals die door de Europese Unie in haar Fit for 55 programma zijn vastgesteld.

Er is letterlijk geen tijd te verliezen!

Invoering van het Blockchain-certificeringsplatform van Wiztopic

Voor een veilige communicatie certificeert Schneider Electric vanaf 2 oktober 2019 de inhoud op Wiztrust. U kunt de authenticiteit op de website Wiztrust.com controleren voor zakelijke communicatie.
Persbericht weergeven (pdf, 185 kb) Opent in nieuw venster
Deel deze pagina: