Digitale efficiëntie: de snelste weg naar winst
Met digitale efficiëntie valt de snelste winst te behalen, zowel in gebouwen (door middel van monitoring en beheer; Actiepunt 1) en in bedrijven (met energiebeheersystemen; Actiepunt 2). Met elk extra percentagepunt energiebesparing, verlagen wij onze gasimport uit Rusland met 2,6 procent. Voor grote energieverbruikers zoals gebouwen en bedrijven zou dat een besparing opleveren van respectievelijk 46 en 17 miljard kubieke meter (bcm) aan gas uit Rusland. Niet-residentiële gebouwen renoveren en voorzien van geavanceerde digitale technologie voor optimale energie-efficiëntie, is iets dat we absoluut moeten doen, aangezien dit al op korte termijn aanzienlijke besparingen oplevert.
Een nieuwe en elektrische wereld
De sterke synergie tussen digitalisering en elektrificatie levert eveneens grote besparingen op, met name bij het verwarmen van gebouwen, bijvoorbeeld met een warmtepomp (Actiepunt 3), maar ook bij industriële processen (Actiepunt 4). Dankzij nu al bestaande technologieën is het mogelijk om de warmtevoorziening in deze sectoren voor respectievelijk 90% en 78% te elektrificeren. Het gedeelte dat niet kan worden geëlektrificeerd, biedt mogelijkheden voor de toepassing van groene waterstof en biogas (Actiepunt 5).
Decentralisatie
We moeten onze energie decentraliseren door: zonnepaneeldaken voor zelfverbruik (Actiepunt 6), flexibiliteit aan de vraagzijde (Actiepunt 7), microgrids (Actiepunt 8) en het slim laden van elektrische voertuigen (Actiepunt 9). Hoewel het REPowerEU-plan een aantal van deze onderwerpen behandelt, denk ik dat er veel meer prioriteit aan moet worden gegeven. Sterke signalen zijn noodzakelijk, denk bijvoorbeeld aan een verplichte 10% reductie van het piekenergieverbruik, of een verplichting dat 20% van alle parkeerplekken in grote, niet-residentiële garages voorzien zijn van oplaadpunten.
Beter bouwen
En tenslotte: in plaats van achteraf fouten te herstellen, moeten we beter en energie-efficiënter bouwen. Digitale ontwerptools (Actiepunt 10) zijn daarvoor het aangewezen middel. Building Information Modelling (BIM) verlaagt het foutpercentage met ruim 60%, en maakt gebouwen duurzamer en energie-efficiënter vanaf het moment van ingebruikname. We moeten er dan ook massaal op inzetten.
Midden december verschijnt het laatste deel van mijn blogserie over RePower EU. Dan ga ik meer in detail in op mijn specialiteit: gebouwen. Ze zijn wereldwijd verantwoordelijk voor 30% van het energieverbruik, dus het potentieel is enorm!