Schneider Electric, leider op het gebied van digitale transformatie van energiemanagement en automatisering, biedt dankzij de introductie van de EcoStruxure™ Micro Data Center R-Series 42U Medium Density een antwoord op de uitdagingen van het beheer van hybride IT-infrastructuur.
De uitbreiding van het aanbod van robuuste Micro Data Centers zorgt ervoor dat Schneider Electric IT-professionals en leveranciers van IT-oplossingen een volledig geïntegreerde, kant-en-klare oplossing kan aanbieden. Het resultaat? Een maximaal bestel- en implementatiegemak.
De nieuwe Micro Data Center-oplossing is geoptimaliseerd voor IT-toepassingen op verspreide locaties in industriële omgevingen. Ze wordt volledig geïntegreerd geleverd voor snelle ingebruikname. Grote, industriële zwenkwielen garanderen een eenvoudige verplaatsing.
"Industriële omgevingen zijn niet geoptimaliseerd voor edge computing, maar er is tegelijk een dringende behoefte aan IT-systemen die edge computing-trends ondersteunen", aldus Jean-Baptiste Plagne, Vice President Offer Management, Rack & Edge Systems, Energy Management, Schneider Electric. "Deze oplossing, met zijn 905-kilogram (2.000lb) gewichtsbelasting, is ideaal voor zware IT-apparatuur. Het beschikt over de behuizing, beveiliging, koeling en het vermogen dat nodig is om in een industriële omgeving te werken.”
Edge computing groeit snel, en de nieuwe 42U Medium Density voorziet op drie essentiële manieren in de dringende behoeften van IT-professionals en leveranciers van IT-oplossingen:
- Veerkrachtige en veilige behuizing voor on-site IT - Biedt wat Industry 4.0-omgevingen vereisen: een afgedicht ontwerp ter bescherming tegen stof en vocht en een fysiek veilige oplossing. Verschillende functies zijn ontworpen om IT-apparatuur te ondersteunen met de nodige flexibiliteit wat betreft voeding, koeling en monitoring op afstand. Voorzien van een NEMA 12/IP54-behuizing.
- Verbeterd bestel- en implementatiegemak - Levert een kant-en-klare oplossing met geïntegreerde stroomvoorziening, koeling, beveiliging en beheer voor eenvoudig gebruik, levering, installatie, offertes en schaalbaarheid.
- Verhoogde zichtbaarheid - Bevat een APC™ Smart-UPS met monitoring die de prestaties optimaliseert, door data gestuurde aanbevelingen levert en vanop afstand zichtbaar is, cruciaal wanneer er een gebrek is aan personeel om apparatuur ter plaatse goed op te volgen.
Beschikbaarheid van het nieuwste Micro Data Center aanbod
De EcoStruxure Micro Data Center R-serie 42U Medium Density is nu beschikbaar in Europa. Het kan worden gekocht bij IT-partners en rechtstreeks bij Schneider Electric. Ga voor meer informatie over deze innovatieve productlijn naar se.com.