Schneider Electric, de leider in digitale transformatie van energiebeheer en automatisering, introduceert de nieuwe 24V DC Easy UPS. De nieuwe Easy-UPS is ontworpen voor commerciële en industriële omgevingen waar stroomuitval de productiviteit in gevaar brengt. De uitvaltijd wordt tot een minimum beperkt en apparatuur wordt beschermd, waardoor het onderhoud van machines wordt verminderd en de controle over de industriële infrastructuur wordt verbeterd. Schneider Electric's nieuwe 24V DC Power industriële ononderbreekbare stroomvoorziening (UPS) werd ontworpen met OEM's en systeemintegrators in gedachten en zal begin 2022 wereldwijd beschikbaar zijn.
“Bij het overwegen van stroombeveiliging en batterijback-up in commerciële en industriële toepassingen, moeten operators zich concentreren op de betrouwbaarheid van de stroomvoorziening en rekening houden met de hoge kosten van uitvaltijd", aldus Vincenzo Salmeri, VP, Commercial and Industrial, Secure Power Division bij Schneider Electric. “Wanneer de stroomvoorziening niet onder controle is, kan dit leiden tot een groot aantal problemen, zoals dataverlies en het helemaal opnieuw opstarten van automatiseringsmachines na een stroomonderbreking. De Easy-UPS van Schneider Electric helpt operators in commerciële en industriële omgevingen meer controle te krijgen door monitoring en beheer op afstand, om hun investering volledig te beschermen."
De belangrijkste voordelen van de Easy-UPS zijn:
- Minimaliseert uitvaltijd en beschermt apparatuur: Batterijback-up om de uptime van controllers en HMI's te garanderen en schade aan apparatuur door slechte stroomkwaliteit tot een minimum te beperken
- Beperkt machineonderhoud: Red gegevens en programma's die zorgen voor de uitschakeling van apparatuur met behulp van de 0-5V-signalen van de relaiscontacten, en voorkom dat automatiseringsmachines opnieuw moeten worden opgestart na stroomonderbrekingen
- Schaalbare runtime: Voeg tot vier extra accu's toe voor extra runtime tijdens langdurige stroomonderbrekingen
- Betere controle over industriële infrastructuur UPS beheren en diagnosticeren met relaiscontacten, en UPS-status controleren met LED-indicatoren
Easy-UPS industriële UPS wereldwijd beschikbaar in 2022
De nieuwe Easy-UPS zal vanaf begin 2022 wereldwijd verkrijgbaar zijn, rechtstreeks bij Schneider Electric of via de elektrotechnische en industriële kanalen. Bezoek deze webpagina voor meer informatie over de nieuwe UPS van Schneider Electric.
Nieuw onderzoek zet strategieën voor succesvolle connected operations in de kijker
Daarnaast deelde Schneider Electric de bevindingen van een pas verschenen IDC White Paper met als titel Succeeding at Digital First Connected Operations, waarin de rol wordt besproken van edge computing bij het mogelijk maken van de verschuiving naar een ‘digital-first’ wereld. De whitepaper bevat reacties van meer dan 1000 IT- en operationele professionals uit de industrie, gezondheidszorg, onderwijs en andere sectoren, evenals een reeks diepte-interviews met industriebedrijven. De reacties bieden inzicht in de uitdagingen waarmee bedrijven te maken kregen bij het uitrollen naar edge computing om connected operations mogelijk te maken, en strategische aanbevelingen om de edge-capaciteiten in de toekomst veilig te stellen.
Succeeding at Connected Operations with Edge Computing, de IDC White Paper in opdracht van Schneider Electric, kan gratis worden gedownload.