Schneider Electric, leider in de digitale transformatie van energiebeheer en automatisering, heeft de kern van het watervoorzieningssysteem van Padania Acque digitaal getransformeerd. De combinatie van Schneider Electric's software, technologie en ervaring op het vlak van water levert Padania Acque een beter operationeel beheer, minder waterverlies en minder verstoring van de watervoorziening op.
Padania Acque beheert de geïntegreerde waterdiensten voor alle 115 gemeenten in de provincie Cremona in Noord-Italië, met in totaal meer dan 150.000 aansluitingen en meer dan 1000km leidingen. Zij beheert alle fasen van de geïntegreerde watercyclus, van opvang tot behandeling, in haar gemeenten die een groot gebied met een lage bevolkingsdichtheid bestrijken. Om een optimale dienstverlening te garanderen, moest Padania Acque de controle en het beheer van zijn wijdverspreide systemen voor watervoorziening en -zuivering centraliseren.
Digitalisering is in de eerste plaats geïmplementeerd om het watervoorzieningssysteem te optimaliseren, maar is ook van cruciaal belang om de algehele hoge energiekosten als gevolg van waterverlies te verlagen en de prestaties en efficiëntie te kunnen opvolgen. Dankzij dit partnerschap met Schneider Electric heeft Padania Acque het waterverlies in kritieke aquaducten verminderd en de operationele en onderhoudsefficiëntie verbeterd, waardoor het zijn klanten betrouwbare en duurzame operaties kan blijven leveren.
Met behulp van EcoStruxure for Water & Wastewater-oplossingen, waaronder EcoStruxure Water Cycle Advisor - Water Loss en Water Simulation Loss, bewaakt en optimaliseert Padania Acque zijn gehele waterleidingen systeem en kan het pro-actief maatregelen nemen om zijn klanten een betrouwbare en duurzame bedrijfsvoering te garanderen.
Andere resultaten zijn:
- Meer dan 5% verminderd energieverbruik en het totale waterverlies werd met 10% gereduceerd tot bijna de helft van het landelijk gemiddelde
- EBITDA met 22% verhoogd in drie jaar tijd. Cycle
- Verbeterde bedrijfsvoering van 20% met een betere continuïteit van de dienstverlening door minder downtime.
- Gestandaardiseerde en uniforme procedures en gecentraliseerde controle van de watervoorziening
"Door samen te werken met Schneider Electric hebben we onze dienstverlening volledig kunnen digitaliseren, waarbij geavanceerde technologieën voor bediening op afstand, fabrieksautomatisering en IoT worden gecombineerd om een veiliger, betrouwbaarder, duurzamer en efficiënter watervoorzieningssysteem te bieden", aldus Stefano Ottolini, directeur-generaal bij Padania Acque. "We hopen te kunnen blijven samenwerken met Schneider Electric om onze diensten te optimaliseren en ons water- en afvalwaterbeheer te centraliseren."
"Slim water is de snelste, meest efficiënte en veerkrachtige manier om over te stappen op waterbehoud en uiteindelijk duurzaamheid te bereiken. We zijn trots om te zien hoe EcoStruxure Padania Acque in staat heeft gesteld om veranderingen te versnellen en beter te voldoen aan de behoeften van haar klanten", aldus Alain Dedieu, President Water and Wastewater segment bij Schneider Electric. "We kijken ernaar uit dat Padania Acque veilige, stabiele en efficiëntere systemen blijft leveren."