Recente VN-rapporten tonen het aan, als we de opwarming van de aarde willen beperken, dan moeten we niet één, maar meerdere versnellingen hoger schakelen. Want ook vorig jaar slaagden we er niet in de uitstoot van broeikasgassen terug te dringen. Er was zelfs sprake van een toename met 1,2 procent ten opzichte van het jaar voordien.
De ambities zijn er, maar ze worden nog lang niet genoeg omgezet in concrete acties, die op korte termijn resultaten opleveren. Hoe kunnen we voor een omslag zorgen?
Energie-efficiëntie centraal
Het antwoord is voor mij duidelijk: door energie-efficiëntie centraal te zetten, én door op grotere schaal gebruik te maken van technologie die vandaag al beschikbaar is.
Er is niks mis met dromen van nieuwe, revolutionaire technologische oplossingen. En innovatie blijft uiteraard van levensbelang. Maar er is al zoveel dat we nu kunnen. Kijk voor een globaal beeld bijvoorbeeld naar de Versailles 10x10 Acties. Tien heldere strategieën die ons tien keer sneller naar meer energie-efficiëntie kunnen leiden.
Het potentieel van de bouwsector benutten
Of voor een concreet voorbeeld: de bouwsector, een sector die me als voorzitter van de European Building Automation and Controls Association (EU.bac) zeer nauw aan het hart ligt. 75% van de gebouwen in de EU wordt op dit moment beschouwd als niet energie-efficiënt. Tegelijkertijd zijn gebouwen in de EU verantwoordelijk voor 40% van de energieconsumptie. Het zijn cijfers waar je even bij stilstaat, maar als je het positief bekijkt: wat een enorm potentieel is daar voorhanden!
Om het potentieel van gebouwen te benutten zijn echter acties nodig die niet alleen de uitstoot verminderen, maar ook de energierekening. Wat financieel steekhoudt, zal ook veel sneller in de praktijk gebracht worden, dat is gewoon logisch.
Vermindering CO2 uitstoot met 42%
Daarom is ons recent onderzoek, dat we uitvoerden in samenwerking met ontwerpbureau WSP, zo’n eye-opener. Het onderzoek is gebaseerd op het modelleren van de energieprestaties en koolstofemissies van een groot kantoorgebouw dat begin jaren 2000 is gebouwd (in verschillende klimaatzones).
De onderzoeksresultaten tonen aan dat het inzetten van de digitale gebouw- en energiebeheeroplossingen van Schneider Electric in bestaande kantoorgebouwen de operationele CO2-uitstoot met 42% kan verminderen met een terugverdientijd van minder dan drie jaar.
Als daarnaast verwarmingstechnologieën die werken op fossiele brandstoffen worden vervangen door elektrisch aangedreven alternatieven en er een microgrid met lokale hernieuwbare energiebronnen wordt geïnstalleerd, stoten deze volledige elektrische en digitale gebouwen nog eens 28% minder uit. Dit leidt tot een totale verlaging van uitstoot tot wel 70%.
Meten is weten
Maar waar moet je beginnen? Meten is weten. Het is een simpele waarheid, maar ze geldt vandaag de dag meer dan ooit. Bij een bestaand gebouw zijn de eerste vragen: Hoeveel verbruik ik? En waar zitten de grootste energieverbruikers? Pas daarna onderneem je actie om het verbruik te verminderen. Laat je goed begeleiden en maak keuzes snel resultaat opleveren, maar die ook over 10 jaar nog altijd steek zullen houden. Zo gaan we samen van ambitie naar actie.