Continuïteit waarborgen en productiviteitsverhoging zijn vaak belangrijke doelstellingen van fabrieken. Dit komt neer op het voorkomen van storingen die kunnen leiden tot stilstand in het productieproces. Een goede klimatisering binnen de universele behuizing is hierbij essentieel. Als componenten oververhit raken kan dit leiden tot uitval of verkorte levensduur.
Stilstand wordt vaak veroorzaakt door oververhitting. Met een goede temperatuurhuishouding kun je dit voorkomen.
Duurzaamheid
Wist je dat je door middel van een goede klimatisering een steentje bijdraagt aan duurzaamheid? Er is aangetoond dat componenten tot twee keer langer mee gaan bij de juiste bedrijfstemperatuur. Wanneer bepaalde componenten zoals een frequentieregelaar 10 graden Celsius te warm wordt dan kan de levensduur gehalveerd worden. Door het verlengen van de levensduur van kostbare componenten lever je een bijdrage aan het klimaat en aan je eigen portemonnee
Vervuilde omgevingen
In bepaalde industriële segmenten heb je vaak te maken met vervuilde omgevingen. Met een air to air exchanger zorgen we dat de vervuilde lucht niet in de kast komt en geen schade kan veroorzaken. Met een berekening in ProClima kunnen we de juiste koeling selecteren.
ClimaSys Smart Ventilation System
Wanneer een behuizing in een vettige of stoffige omgeving staat kunnen filters verstopt raken. Dit zorgt voor een verminderde ventilatie met kans op oververhitting. Om dit te voorkomen kunnen we Smart ventilation CSVS ventilatoren plaatsen met een led aanduiding en een droogcontact naar de PLC. Hiermee kun je zien wanneer een filtermat verstopt is en deze tijdig vervangen.
Condens en dauwpuntmeting
Eén van de redenen van corrosie is condensvorming. In geval van corrosie kunnen we met een datalogger een dauwpuntmeting doen. Middels een verwarmingsmat kunnen we condens buiten de kast houden. Daarnaast kan de IP waarde gecontroleerd worden, dit maakt deel uit van een Quickscan.
Quickscan
In de praktijk worden er soms uitbreidingen gedaan of zijn er zaken waarmee geen rekening is gehouden in het ontwerp. Zo kan de warmte dissipatie hoger zijn dan verwacht of de opstelling van de kast anders zijn dan gepland. Onze Sales Specialisten kunnen op locatie een quickscan doen om mogelijke oorzaken van storing door oververhitting te achterhalen.
Wil je de juiste keuzes te maken op het gebied van klimatisering? Klik hier om u te registreren en de ProClima-software gratis te gebruiken.