Energia elétrica é uma commodity primordial e pode ser tanto uma aliada quanto um desafio para o sucesso de empresas em diversos setores. Nenhuma organização moderna, especialmente nas indústrias, cada vez mais automatizadas, funciona sem energia. Em operações altamente dependentes de eletricidade, a perda de energia causada por uma falha do equipamento elétrico representa um risco financeiro significativo e pode resultar em danos materiais, bem como colocar em risco a segurança de seus funcionários.
No entanto, diante da expectativa de que a demanda global por eletricidade aumente anualmente 3,4% até 2026, em média, conforme projeta a Agência Internacional de Energia (AIE), a importância das auditorias nos sistemas de distribuição elétrica se torna ainda maior. Essas práticas são essenciais para constatar a obsolescência dos ativos - por idade, estresse ou tecnologia (às vezes a combinação de todos) - e as vulnerabilidades do sistema por aumentos de carga que ocorreram ao longo dos anos e incrementar a resiliência para garantir a disponibilidade de energia.
Auditorias detalhadas permitem a detecção de problemas que poderiam passar despercebidos no dia a dia. Elas possibilitam a implementação de ações preventivas antes que pequenas falhas se transformem em grandes incidentes, evitando interrupções mais longas que venham a comprometer a segurança e a confiabilidade da rede elétrica e o processo produtivo.
Outro benefício das auditorias é propiciar que o sistema elétrico esteja em conformidade com as normas e regulamentações vigentes - afinal, segurança é um ponto fundamental para as indústrias. Quando realizadas minuciosamente, elas revisam procedimentos, asseguram que as instalações atendam aos requisitos técnicos e confirmam que as operações seguem as melhores práticas do mercado do ponto de vista da segurança dos seus ativos e colaboradores.
As auditorias também podem apresentar para o cliente um plano de modernização que seja exequível em um horizonte de três a cinco anos, viabilizando, assim, um planejamento de investimentos baseado em critérios técnicos concretos que definem a criticidade dos ativos associados ao risco de falha ou indisponibilidade.
A qualidade da energia elétrica é outro ponto crucial dentro de qualquer rede de distribuição elétrica que pode ser verificado pelas auditorias. Em geral se desconhece que a grande maioria dos problemas de qualidade de energia seja gerada pelos próprios processos e equipamentos industriais. A percepção desses problemas de qualidade e a recomendação de ações para sua mitigação resultam na redução de custos operacionais, extensão da vida útil dos equipamentos e melhoria contínua do sistema como um todo.
As auditorias também estão aptas a endereçar insights e recomendações relevantes sobre o monitoramento de ativos elétricos para a otimização do seu desempenho. A partir do monitoramento 24/7 desses ativos elétricos associado a softwares analíticos que utilizam tanto a inteligência artificial como o machine learning, é possível avaliar, de forma preditiva, em quanto tempo um equipamento irá falhar. Essa abordagem muda completamente o modo de fazer a manutenção: se antes essa prática era baseada em um calendário, agora é mais assertiva porque se dá baseada na condição do ativo, o que ocasiona a queda de custos associada a uma melhor otimização dos recursos internos.
Um gerenciamento cuidadoso da rede de distribuição elétrica aliado a uma documentação técnica adequada - como diagramas unifilares atualizados (conforme exige a NR-10) e estudos elétricos, a exemplo de curto-circuito, seletividade da proteção e energia incidente - e a treinamentos regulares para a equipe asseguram que a companhia esteja bem preparada para qualquer situação. Diante do risco constante de interrupções elétricas, particularmente em setores altamente dependentes de energia, como hospitais, data centers e a indústria de processo em geral, o aprimoramento do desempenho não é apenas uma questão de eficiência, mas de sobrevivência.
E não para por aí. As auditorias são peças-chave para a sustentabilidade do sistema elétrico, uma vez que identificam oportunidades para integrar fontes de energia renovável, proporcionando que a infraestrutura existente suporte novas tecnologias sem ameaçar a estabilidade da rede. Ao fomentar a eficiência energética e diminuir perdas, essas práticas contribuem diretamente para a queda das emissões de gases de efeito estufa, alinhando o setor elétrico aos objetivos globais de sustentabilidade.
No fim do dia, as auditorias de distribuição elétrica vão além de uma simples verificação: são essenciais para garantir a segurança, o desempenho e a sustentabilidade do sistema elétrico. Perceber as vulnerabilidades, estar em conformidade com as normas, aperfeiçoar as operações e impulsionar a sustentabilidade devem ser considerados pilares de toda e qualquer empresa para gerar segurança e eficiência. Investir em auditorias precisas e confiáveis é investir na resiliência do sistema elétrico, preparando-o para obstáculos e adversidades, bem como transformando riscos em oportunidades de melhoria.
*Claudia Guimarães é diretora de Serviços da Schneider Electric Brasil