A indústria está testemunhando uma mudança transformadora em direção à circularidade impulsionada tanto pelo aumento da consciência ambiental quanto pela necessidade da adoção de práticas mais sustentáveis. Esse movimento está redefinindo não apenas a forma de produção, mas também sobre como os recursos estão sendo utilizados e os resíduos gerados.
De acordo com o IPCC (Painel Intergovernamental sobre Mudança do Clima), as indústrias respondem por 34% do carbono global - resultado de atividades intensivas como siderurgia, produção de cimento e químicos, entre outras. Diante desse cenário, a circularidade se torna importante no setor industrial porque representa um ciclo contínuo de produção, consumo e reciclagem no qual os materiais são reutilizados e regenerados em vez de descartados após o uso, reduzindo o desperdício e a poluição, e promovendo a conservação de recursos naturais e a mitigação dos impactos ambientais. Essa abordagem fortalece a reputação e a lealdade do consumidor às empresas, assim como aumenta a eficiência e reduz os custos operacionais no longo prazo.
Esse modelo de economia impulsiona a inovação em toda a cadeia de valor, incentivando o desenvolvimento de novos materiais, tecnologias e processos de produção. Desde a concepção de produtos projetados para facilitar a reciclagem até o uso de energia renovável e práticas de fabricação ecoeficientes, as empresas estão explorando novas maneiras de minimizar seu impacto ambiental e maximizar o valor de seus recursos.
Os benefícios da circularidade não se limitam apenas às corporações - eles se estendem à toda a sociedade. Ao reduzir a dependência de recursos finitos e mitigar os efeitos das mudanças climáticas, a transição para uma economia circular oferece oportunidades significativas para promover o crescimento econômico e construir comunidades mais resilientes e sustentáveis.
Por outro lado, essa transição não está isenta de desafios. Obstáculos como a falta de infraestrutura de reciclagem, barreiras regulatórias e resistência cultural podem dificultar a adoção. No entanto, esses entraves podem representar oportunidades para inovação e colaboração entre companhias, governos e sociedade civil.
A circularidade na indústria representa, acima de tudo, uma nova era de sustentabilidade e inovação na qual os princípios de conservação, eficiência e resiliência passam a orientar a atividade econômica. Ao adotar uma abordagem circular, as empresas podem reduzir seu impacto ambiental e aumentar sua competitividade. Mais do que isso, estão aptas a contribuir para a construção de um futuro mais sustentável e próspero para as gerações futuras.
*Claudia Guimarães é Diretora de Field Service na Schneider Electric