Nossas Marcas

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Bem-vindo ao website da Schneider Electric

Bem-vindo ao nosso site.

Empresas de energia têm obrigação de serem sustentáveis

São Paulo, SP, Brasil

19/07/2021

Por Leandro Bertoni, vice-presidente da unidade de Power Systems da Schneider Electric para a América do Sul

Sabemos que as empresas do setor de energia elétrica já vêm implementando diversas estratégias com foco na redução da emissão de gás carbônico (CO2). Porém, é fundamental que essas empresas também dediquem seus esforços para serem sustentáveis do ponto de vista ambiental, gerando uma eletricidade “limpa” que ajude a evitar o avanço do aquecimento global acima de 1,5º C.

Prevê-se que a procura mundial de eletricidade aumente em 60% até 2040. Por outro lado, a boa notícia é que durante o mesmo período se espera que a porcentagem de eletricidade solar e eólica no mundo triplique. Essa possível mudança nas fontes de abastecimento representa um novo nível de desafios e oportunidades para a oferta e procura da energia. Por isso, um futuro sustentável e baseado em energias renováveis exigirá o apoio e a inovação de todos os agentes do setor.

Do lado da procura, a complexidade vem da interação com os mercados energéticos, uma vez que os “novos clientes” não são apenas consumidores de energia (como acontecia antigamente). Tornaram-se gestores, tanto em termos de consumo como da própria produção da energia. Do lado da oferta, a complexidade é maior, pois envolve operação, planejamento, investimento e estratégia para o consumo de energia. 

E, tanto para procura quanto para oferta, existem soluções de medição graças à tecnologia digital, as quais são suficientemente flexíveis para suportar os desafios atuais e permitir a preparação para o futuro. 

Mesmo assim, é importante destacar que a digitalização deve ser acompanhada de outras iniciativas para que as empresas de energia atinjam os objetivos de sustentabilidade e permaneçam competitivas. Alguns exemplos dessas iniciativas:

  • Integrar mais energias renováveis em todos os níveis da rede para substituir os combustíveis fósseis.

  • Utilizar equipamentos modernos, como um quadro de média tensão sem gás de efeito de estufa hexafluoreto de enxofre (SF6) que utiliza apenas ar e vácuo.

  • Focar no aumento da eficiência não só da rede, mas também da força de trabalho, reduzindo a sua movimentação por meio de maior utilização de dados e troca das frotas atuais por veículos elétricos.

Aumentar a utilização de energias renováveis descentralizadas é, portanto, essencial para as empresas de eletricidade terem a sustentabilidade em todos os aspectos do seu negócio e, consequentemente, ajudarem no alcance dos objetivos climáticos. Como benefício desse novo “comportamento sustentável”, haverá mais confiabilidade e disponibilidade no sistema energético utilizado em todo o planeta.

Adoção da plataforma de certificação em blockchain Wiztopic

Desde o dia 2 de outubro de 2019, a fim de proteger suas comunicações, a Schneider Electric certificou seu conteúdo com a Wiztrust. Você pode verificar a autenticidade do site em Wiztrust.com para comunicações corporativas.
Ver comunicado de imprensa (pdf, 185 kb) Abre em nova janela
Compartilhar esta página:

Chat

Você tem dúvidas ou precisa de ajuda? Estamos aqui para ajudar!