São Paulo, janeiro de 2022 – Em busca de se tornar um condomínio comercial referência em sustentabilidade no Brasil, o Eurobusiness, empreendimento de Curitiba (PR), sentiu a necessidade de se tornar autossuficiente no consumo de água, diminuindo custos e, ao mesmo tempo, criando um ambiente programado para que seus ocupantes usufruíssem de grande conforto.
Para tanto, era preciso integrar todo o sistema do edifício para ter o controle do consumo de água e iluminação, além de poder monitorar o processo de reutilização de água. A tecnologia escolhida para a execução do projeto foi o EcoStruxure Building Operation, solução colaborativa de Internet das Coisas (IoT) que inclui uma arquitetura escalável, segura e global para tornar inteligentes todos os tipos de edifícios.
Desenvolvida pela Schneider Electric, líder global em transformação digital e gerenciamento e automação de energia, a ferramenta conta com o software de automação Building Management System (BMS), que permite o controle total sobre as instalações, bem como o gerenciamento do uso de água no local. Também foram instalados alarmes para notificar os responsáveis pelo Eurobusiness sobre falhas dos componentes do sistema elétrico.
“Por meio do EcoStruxure Building Operation, podemos monitorar, controlar e realizar rotinas pré-agendadas de acordo com as nossas necessidades. Agora, contamos com um sistema integrado completo na palma da mão, capaz de gerenciar todo processo de tratamento da água que seria desperdiçada e reutilizá-la nos vasos sanitários, e a água de poço utilizamos nas torneiras e chuveiros”, comenta Marina Belon do Eurobusiness.
Atualmente, o condomínio comercial conta com um gasto mensal energético de toda a instalação 50% menor do que o de um edifício convencional e uma economia de 80% no uso da água por ser autossuficiente. Dessa forma, conquistou a certificação LEED Platinum, o que representa que o empreendimento é capaz de fornecer mais recursos e tecnologia a seus clientes do que os convencionais.
“É uma honra fazer parte de um projeto tão grandioso e poder contribuir com essa transformação que deixou o edifício ainda mais sustentável”, finaliza Sandra Haro, Chefe de Produto de Digital Buildings da Schneider Electric.
Sobre a Schneider Electric
O propósito da Schneider é empoderar todos para que obtenham os melhores resultados com nossa energia e nossos recursos, alavancando o progresso e a sustentabilidade. Chamamos isso de “Life Is On”.
Nossa missão é ser seu parceiro digital para sustentabilidade e eficiência.
Conduzimos a transformação digital ao integrar tecnologias de processo e energia, conectividade de produtos na nuvem, controles, software e serviços, por todo ciclo de vida do produto, propiciando um gerenciamento integrado de empresas, para casas, edifícios, data centers, infraestrutura e indústrias.
Somos as mais locais das companhias globais. Lutamos por padrões abertos e ecossistemas de parceria entusiasmados com nossa proposta significativa e inclusiva e nossos valores de empoderamento.
www.se.com
Informações sobre a Schneider Electric para a imprensa
RPMA Comunicação
schneider@agenciarma.com.br
Eurobusiness se torna autossustentável e reduz consumo de água em 80% e de energia em 50%
São Paulo, SP, Brasil
06/10/2022
Com a solução da Schneider Electric, o condomínio comercial de Curitiba recebeu a certificação LEED Platinum, simbolizando que o empreendimento é capaz de fornecer recursos e tecnologia a seus clientes