Nossas Marcas

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Bem-vindo ao website da Schneider Electric

Bem-vindo ao nosso site.

IA, energia e outras tendências de data center para 2024

É fácil dizer que 2023 foi o ano da inteligência artificial (IA), ou IA generativa, para ser mais específico. Ajustar-se às suas demandas e explorar o seu potencial serão grandes tarefas para a indústria de data centers em 2024, assim como o tratamento de questões relacionadas à escassez de energia.

Vivenciamos uma acirrada corrida pela introdução de novas soluções tecnológicas na sociedade que é impulsionada por diversos fatores, entre eles o avanço da ciência, a crescente demanda por inovação e a necessidade de responder aos desafios globais, como as mudanças climáticas e a desigualdade social.

É fácil dizer que 2023 foi o ano da inteligência artificial (IA), ou IA generativa, para ser mais específico. Ajustar-se às suas demandas e explorar o seu potencial serão grandes tarefas para a indústria de data centers em 2024, assim como o tratamento de questões relacionadas à escassez de energia.

As empresas continuam a adotar a computação em nuvem, recalibrar implementações e se envolver na transformação digital. Contudo, o principal impulsionador da demanda por data centers nos próximos anos será a IA. Estamos projetando que, para cada novo data center padrão haverá três data centers adicionais de IA com todos os desafios associados à tecnologia, como densidades de servidor mais altas.

Mas, atenção: essa não será a única forma como a IA impactará essa indústria em expansão. Assim como o software tem automatizado operações, neste ano veremos ferramentas impulsionadas por IA que podem fornecer mais inteligência para o controle de energia de utilidade, backup e refrigeração, assim como otimização operacional entre domínios (gêmeos digitais), design e construção de data centers, manutenção, robótica e muito mais.

Precisa de mais capacidade agora? Boa sorte. Não há muitos imóveis construídos sob medida para data centers disponíveis, esperando que inquilinos passem e se inscrevam. À frente, em 2024, há mais construções sob medida. Isso se aplica a todos os setores, não apenas os gigantes da internet.

As instalações construídas sob medida, porém, ainda exigem componentes. E, dadas as restrições existentes, isso está levando os operadores a bloquear o máximo possível da cadeia de suprimentos. A infraestrutura modular de um data center é uma resposta viável. A economia atual suporta as eficiências da modularidade e dá ênfase às entregas futuras garantidas.

Como você vai alimentar esses data centers novos – ou os existentes – e atender as ambiciosas metas de neutralidade de carbono? Obter aprovação para uma licença requer um fornecimento de energia renovável e a compreensão de que seu sistema de backup poderia efetivamente transformá-lo em uma usina geradora de energia. Nem todas as jurisdições estão confortáveis com essa ideia, mas este ano veremos a indústria começar a tornar isso em algo positivo.

Grandes sistemas de armazenamento de bateria alimentados por energias renováveis podem beneficiar a rede regional e a população local. A ideia é que, além de usar a capacidade excedente armazenada durante os períodos de demanda excessiva do cliente, os operadores podem colaborar com as concessionárias de serviços públicos e vender energia durante os períodos de demanda elevada de seus clientes.

Como alimentar essas baterias é uma questão em aberto, entretanto, a partir de uma rede elétrica menos estável, a indústria provavelmente terá crescentes oportunidades de se tornar uma amiga da comunidade.

Vale destacar outras três tendências: alternativas ao diesel (padrão); opções de refrigeração líquida; e computação quântica. Elas estão surgindo, mas ainda merecem atenção:

- diesel verde e hidrogênio: a redução da energia hidrelétrica e os implantes eólicos e solares mais lentos do que o esperado levaram à instabilidade energética no ano passado. O diesel é a resposta rápida para operadores de data centers em tais circunstâncias, mas isso vai contra compromissos de sustentabilidade.

- diesel verde (renovável) e hidrogênio verde: são opções. A disponibilidade limitada de matéria-prima para o primeiro e um ciclo de vida intensivo em energia para o segundo os tornam subótimos atualmente, mas isso poderia mudar. Esse é um problema que a indústria quer resolver o mais breve possível.

-  refrigeração líquida: uma carga constante de IA aquece os servidores. Esse é um dos motivadores para a evolução da refrigeração a ar para a líquida, que se torna uma resposta para clusters de IA que excedem 20 kW/rack. A refrigeração líquida está longe de ter alcançado o “planalto de produtividade”.

Em tempo: a melhor abordagem é, portanto, trabalhá-la em novos designs, o que a coloca a alguns anos de distância da implementação. A modernização é complicada e um pouco arriscada, porém o calor é real, e veremos mais experimentações e testes em 2024.

- computação quântica: será este o ano em que a computação quântica sai do laboratório construído para baixíssimas temperaturas e entra em um data center típico? Provavelmente… não. Contudo, ainda não é cedo demais para pensar em proteger sua infraestrutura contra computadores quânticos capazes de comprometer a segurança cibernética existente.

Em 2024, ouviremos mais das empresas sobre a integração de elementos seguros em servidores e software usando algoritmos resistentes à quântica selecionados pelo Nist. Ouça-os. Os adversários estão colhendo agora e planejando descriptografar depois.

O avanço da IA atingiu duramente o ecossistema de tecnologia da informação (TI). Com a chegada coincidente de medos e alguns contratempos regulatórios, estamos em um período de “ressaca”. Ao antecipar um crescimento acentuado, a indústria está enfrentando oportunidades e desafios econômicos de cadeia de suprimentos e de energia relacionados –  junto com outros que não são menos importantes, se não tão urgentes.

É um bom momento para ter clareza. Aproveitar os recursos extensivos que a tecnologia oferece é uma maneira segura de obter clareza diante do tsunami de IA, da escassez de data centers, dos desafios da rede elétrica e muito mais. 

* Davi Lopes é diretor de Distribuição, Inside Sales e Transformação Digital da Schneider Electric

Adoção da plataforma de certificação em blockchain Wiztopic

Desde o dia 2 de outubro de 2019, a fim de proteger suas comunicações, a Schneider Electric certificou seu conteúdo com a Wiztrust. Você pode verificar a autenticidade do site em Wiztrust.com para comunicações corporativas.
Ver comunicado de imprensa (pdf, 185 kb) Abre em nova janela
Compartilhar esta página:

Chat

Você tem dúvidas ou precisa de ajuda? Estamos aqui para ajudar!