Nossas Marcas

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Bem-vindo ao website da Schneider Electric

Bem-vindo ao nosso site.

IoT é um ponto-chave no avanço da automação e sustentabilidade nas empresas

São Paulo, SP, Brasil

14/12/2022

* Por Kenia Paim, diretora de Vendas Secure Power na Schneider Electric

A Internet das Coisas (IoT) é constituída de produtos e equipamentos capazes de se conectar à internet para interagir com outros dispositivos. Com o seu uso, é possível coletar dados dos usuários e compartilhá-los com outras máquinas. 

A IoT traz muitos benefícios para as empresas, como mudanças na rotina de trabalho ao ampliar o nível de automação dos processos e a melhora nas  análises de dados. Muitas companhias já estão utilizando-a para registrar e transferir dados, monitorar processos importantes, economizar energia, fornecer novos insights, aumentar a produtividade e permitir que tomem decisões com base nas informações coletadas. De acordo com pesquisa da Statista, até 2023 o mercado IoT movimentará US$32 bilhões na América Latina. 

Além disso, é possível usar IoT para ampliar a automação e a sustentabilidade nas empresas. Com a tecnologia, as companhias conseguem controlar o uso do ar-condicionado e a iluminação para evitar desperdícios de energia. A  intensidade da iluminação e a temperatura de um ambiente são ajustadas de acordo com a luminosidade natural do ambiente ou até mesmo desligadas, graças ao apoio de sistemas que são capazes de detectar quando determinado local está vazio, como, por exemplo, um escritório.

Usar ferramentas programáveis ​​de iluminação e temperatura inteligente para otimizar a quantidade de tempo em que as luzes ficam acesas e o ar-condicionado ligado significa economia de energia e redução na emissão de carbono, o que é algo positivo para o meio ambiente.

Já na automação, com a IoT as empresas conseguem reduzir os erros e aumentar o tempo de trabalho dos sistemas sem precisar da mão de obra humana. Os funcionários das companhias possuem uma carga horária de trabalho e isso significa que o funcionamento de um negócio pode ficar aberto somente por um período. Por outro lado,  as máquinas não são limitadas pelo tempo. A automatização dos processos empresariais por meio da IoT permite o funcionamento 24 horas por dia, sete dias por semana. Além disso, há maior monitoramento de dados, sendo possível sinalizar grandes erros. Quase todos os processos podem ser monitorados com a ajuda de IoT, desde que tenha seus sensores, equipamento e processos de automação adequados implementados.

É fundamental as empresas entenderem que, assim como aconteceu na época da revolução industrial com a implementação de máquinas nas linhas de produção, as empresas que não se adaptarem a essa tendência irão ficar atrasadas em comparação ao mercado.

Adoção da plataforma de certificação em blockchain Wiztopic

Desde o dia 2 de outubro de 2019, a fim de proteger suas comunicações, a Schneider Electric certificou seu conteúdo com a Wiztrust. Você pode verificar a autenticidade do site em Wiztrust.com para comunicações corporativas.
Ver comunicado de imprensa (pdf, 185 kb) Abre em nova janela
Compartilhar esta página:

Chat

Você tem dúvidas ou precisa de ajuda? Estamos aqui para ajudar!