Hoje, as necessidades de energia são exigentes e sempre estão evoluindo. As expectativas são para operações seguras e eficientes em meio a regulamentos e normas em constante mudança, confiabilidade do local e preparação para futuras expansões. O diagrama unifilar (SLD) é essencial para atender isso e é a forma mais conhecida de representar um circuito elétrico e seus componentes.
A sua importância começa com a capacidade de fornecer uma visão clara de como um sistema elétrico está conectado. Em um único desenho, engenheiros, eletricistas e técnicos podem observar a interconexão dos equipamentos, como disjuntores, transformadores, cabos, dispositivos de controle e muito mais. Isso possibilita uma compreensão rápida e precisa da estrutura do sistema, que é crucial para o planejamento e a execução bem-sucedida de projetos elétricos e também para ajudar atividades elétricas, como:
-
Definir o escopo das atividades de engenharia;
-
Avaliar a segurança do sistema e do trabalhador;
-
Estudos elétricos, como fluxo de carga, curto-circuito, proteção e seletividade, energia incidente, qualidade de energia, entre outros;
-
Determinar a especificação e suportabilidade de equipamentos;
-
Manutenção ou outras operações.
No entanto, com o passar do tempo, os sistemas de elétricos envelhecem, ficam desatualizados e/ou sofrem atualizações e expansões, e os diagramas unifilares podem se tornar obsoletos se não forem devidamente atualizados. Nos últimos dez anos,constatou que 89% dos locais elétricos não tinham diagramas unifilares precisos e atualizados. Isso é uma estatística alarmante, e as consequências podem se propagar por toda a empresa.
Como um diagrama unifilar desatualizado coloca a operação em risco
Garantir a segurança da equipe e identificar possíveis perigos são ações fundamentais em qualquer instalação elétrica. A ferramenta desatualizada pode impedir que a manutenção avalie com precisão os riscos ou implemente precauções necessárias. O maior risco é o de comprometer a segurança dos trabalhadores e aumentar o risco de incêndio nas instalações. Uma das principais causas de incêndios em operações industriais é o mau funcionamento dos equipamentos de distribuição elétrica em um ambiente elétrico inadequado.
Outro ponto é que uma estratégia eficaz de manutenção preditiva é desafiadora sem um diagrama unifilar preciso. Planejar os cronogramas de manutenção, detectar anomalias operacionais e identificar possíveis falhas no sistema elétrico são tarefas difíceis sem representar adequadamente a configuração, a topologia e os componentes do sistema.
-
O terceiro fator de risco é que as instalações industriais devem cumprir vários códigos elétricos, regulamentos e normas de segurança. Um sistema atualizado ajuda os gerentes de manutenções, de segurança e auditores a verificar se a infraestrutura elétrica atende aos padrões necessários, apoiando a conformidade regulatória e reduzindo a probabilidade de multas ou questões legais.
-
No Brasil, a norma regulamentadora 10 (NR-10), no seu item 10.2.3, é clara na obrigação das empresas manterem os diagramas unifilares atualizados das suas instalações elétricas.
-
Já os fundamentos do sistema elétrico, como estabilidade, segurança e conformidade regulatória, formam a base de uma infraestrutura elétrica robusta. Com um diagrama unifilar preciso e atualizado, é possível alcançar esses objetivos. Ele permite arquivar configurações passadas, coletar dados e configurações cruciais e avaliar o estado atual do sistema. É o primeiro passo para permitir a compreensão do layout e o design do sistema elétrico de uma instalação.
A digitalização e os serviços abrem um mundo de possibilidades
É essencial acompanhar os desafios de segurança de hoje, as regulamentações de sustentabilidade de amanhã e as necessidades futuras de sua rede de distribuição enquanto se mantém o controle das informações técnicas. A digitalização — a transição de um diagrama unifilar tradicional em papel para uma plataforma digital — desbloqueia novas e maiores possibilidades de adaptabilidade para sua rede elétrica.
Mudar para uma plataforma digital fornecida por serviços permite que o diagrama unifilar (SLD) se torne uma ferramenta dinâmica para explorar possibilidades, melhorar a resiliência, impulsionar a inovação em toda a sua instalação elétrica e compartilhá-lo dentro da companhia para conhecimento do sistema e para ajudar a justificar atualizações necessárias de equipamentos ou apoiar estratégias de sustentabilidade.
Gêmeo digital - Sustentabilidade através de inteligência contínua
A digitalização do diagrama unifilar (SLD) veio para ficar e pode-se ir muito além com o conceito de gêmeo digital.
O gêmeo digital é a representação do sistema elétrico em modelos virtuais, através do diagrama unifilar, para um sistema de potência do mundo real, com dados reais dos equipamentos, permitindo à empresa projetar, simular, avaliar, gerenciar e operar o seu sistema elétrico para diversas situações operacionais. É uma plataforma integrada e enriquecida com soluções inteligentes.
É uma transformação digital completa de projetos, ao mesmo tempo que se adapta às mudanças em evolução do sistema, sendo uma plataforma unificada de engenharia e em tempo real para acelerar a produtividade, aumentar a eficiência e permitir a digitalização de sistemas de energia em todas as fases do ciclo de vida da instalação elétrica, desde a concepção e construção até a operação e manutenção do sistema.
Aproveitar o poder do gêmeo digital durante todo o processo de transformação digital ajuda engenheiros, operadores e gestores a aumentar a sua consciência e compreensão dos seus sistemas, oferecendo:
-
Apoio à decisão antecipada;
-
Produtividade melhorada;
-
Tempo de projeto reduzido;
-
Maior segurança;
-
Monitoramento e otimização de desempenho de ativos;
-
Custo reduzido de operações;
-
Determinar a subutilização dos recursos do sistema;
-
Identificar a causa dos problemas de operação;
-
Eliminar interrupções inadvertidas causadas por erro humano;
-
Acelerar o treinamento de engenheiros e operadores;
-
Testar virtualmente as ações do operador;
-
Validar as configurações do sistema antes de operar.
Você e sua empresa estão preparados para abrir esse mundo de oportunidades?
*Por Leandro Toniello,Technical Sales Manager da Schneider Electric