Conforme os dados da Câmara de Comercialização de Energia Elétrica (CCEE), o Brasil consumiu 1,4% mais energia elétrica no primeiro semestre de 2023 do que no mesmo período do ano passado. E grande parte desse consumo é feito por empresas, que necessitam de uma rede energética funcionando 24 horas por dia, 7 dias por semana. Por isso, torna-se imprescindível otimizar o funcionamento de maneira sustentável e responsável É crucial que as empresas dediquem atenção ao gerenciamento inteligente de energia e à eficiência da distribuição elétrica dentro desse sistema.
O gerenciamento inteligente de energia desempenha um papel fundamental ao auxiliar as organizações não apenas na otimização da distribuição elétrica, mas também na contenção de custos operacionais. Ele se estabelece como um aliado essencial no controle e supervisão de dispositivos e máquinas nas empresas. Ao assegurar uma administração adequada desses equipamentos, é possível potencializar sua produção e desempenho, alinhando-os de maneira a atender plenamente às demandas.
Além disso, é possível ressaltar também que mudar a dinâmica do sistema elétrico e gerenciar toda a cadeia de energia de forma inteligente, apresenta um conjunto de desafios significativos para as organizações. Pois, isto gera uma reconfiguração interna das operações, com sistemas mais complexos, uso mais assíduo da tecnologia. Consequentemente, demanda um esforço ampliado por parte das equipes, que precisam se comprometer não apenas a adquirir novos conhecimentos, mas também a aplicá-los de maneira eficaz.
É necessário analisar também que, a intensificação da utilização da tecnologia no gerenciamento de energia, acarreta mais vulnerabilidades a ataques cibernéticos. À medida que as organizações se inclinam cada vez mais para a integração de tecnologias avançadas, como a Inteligência Artificial, em suas operações, surge uma demanda por reforçar a proteção dos dados sensíveis. Isto implica em colocar também, uma maior proteção a estes dados. Além de conscientizar a equipe dos riscos que ocorrem, e prepará-los para esta nova realidade.
Desse modo, torna-se claro que o gerenciamento de energia é um meio altamente eficaz para proporcionar grandes vantagens às organizações, desde a contenção de custos até a administração de máquinas e outros ativos, em diversos âmbitos de atuação. Contudo, é necessário que as empresas se preparem para efetuar essa implementação de forma bem-sucedida. Isso implica em garantir uma sincronia organizacional, onde todos os setores estejam alinhados e cientes das mudanças propostas. A harmonização interna é essencial para assegurar que o gerenciamento inteligente de energia seja verdadeiramente eficaz e gere, de fato, um crescimento contínuo de benefícios para a empresa.
*Por Paulo Henrique Souza, vice-presidente de Marketing da Schneider Electric para América do Sul