Não existe Plano B ou Planeta B! O planeta Terra é a única opção e os recursos precisam ser preservados para que tenhamos essa opção para essa e as próximas gerações. A descarbonização é necessária e mandatória. A sociedade toda é responsável, indivíduos, indústria, comércio, agricultura, serviços, etc. O desafio é reduzir as emissões de gases de efeito estufa e combater as mudanças climáticas. Com base em pesquisas recentes, a indústria é um dos setores que mais agride o meio ambiente. Um estudo realizado pela consultoria Heatable demonstrou que os setores da indústria que mais poluem são combustíveis, energia, agricultura, moda, alimentação, construção civil e transportes.
Para controlar esses efeitos negativos, é preciso encontrar a melhor direção para a descarbonização industrial, o que inclui a redução da quantidade de gás carbônico e de outros gases nocivos emitida para a atmosfera. A solução para a sustentabilidade é uma equação matemática simples, mas que requer atenção e dedicação dos diversos agentes envolvidos. Aqui está a equação:
Sustentabilidade = Eletrificação + Digitalização
A boa notícia é que já existem várias estratégias e tecnologias que podem ser empregadas. Atualmente 70% da emissão de CO2 pode ser resolvido com tecnologias existentes. Abaixo, apresento algumas soluções para alcançar esse objetivo.
Do lado da demanda: Eficiência energética
Com tecnologias mais eficientes, como motores elétricos de alto desempenho, sistemas de iluminação eficientes e isolamento térmico adequado, pode-se melhorar a eficiência energética dos processos industriais. As chamadas fábricas inteligentes (smart factories) possuem sistemas de automação que permitem um controle e monitoramento preciso da energia consumida em todo o processo, inclusive tomando decisões em tempo real, de acordo com dados e inteligência artificial.
A digitalização, portanto, é essencial para a eficiência energética e poupar energia. As soluções já existem e podem ser implementadas imediatamente, com custos bastante escaláveis.
Do lado da oferta: Energias renováveis e produção mais limpa
No Brasil, 83% da produção de energia é de fontes renováveis (hidrelétrica, biomassa, eólica, solar), enquanto que no mundo, esse número é de apenas 27%. Temos uma das matrizes energéticas mais “limpas” do mundo.
A indústria pode se beneficiar disso, buscando a transição para fontes de energia renovável. O investimento em fontes de energia limpa reduz, significativamente, as emissões dos gases nocivos para o meio ambiente.
Já a otimização de processos industriais pode levar a uma produção mais limpa e sustentável. A perda de energia nos processos industriais ainda é demasiadamente grande. Soluções integradas de digitalização e automação são fundamentais para atingir os índices de sustentabilidade e redução de emissões.
Eletrificação
Substituir combustíveis fósseis por eletricidade é outra estratégia que pode ser usada. A eletrificação de processos que, atualmente, dependem de combustíveis fósseis, como aquecimento, refrigeração e transporte, pode ser alcançada por meio da adoção de tecnologias elétricas, como bombas de calor, veículos elétricos e equipamentos elétricos. Por isso, a eletrificação reduz a poluição do ar decorrente da combustão de combustíveis fósseis.
Captura e armazenamento de carbono (CCS)
A captura e o armazenamento de carbono (CCS) surgiu como uma ferramenta capaz de amenizar os impactos das emissões de dióxido de carbono na atmosfera provenientes de combustíveis fósseis e industriais. Nesse processo, ela pode capturar até 90% das liberações desse gás produzido. Isso impede que o CO2 seja liberado na atmosfera, reduzindo, assim, os impactos.
Não existe mágica ou solução de curtíssimo prazo. É necessário um engajamento de todos os agentes envolvidos em toda a cadeia de valor. O planeta é provedor dos recursos necessários para a nossa evolução. É essencial que governos, indústrias e sociedade civil se unam e trabalhem, em conjunto, para criar políticas de incentivo, promover investimentos em tecnologias e conscientizar sobre a grande importância que a descarbonização tem para um futuro mais sustentável do planeta.
*Por Regis Ataídes, VP Industrial Automation e Head of Digitalization da Schneider Electric