Questão:
Como faço para operar com velocidades fixas no ATV12 combinando com velocidades variáveis por entrada analógica
Linha de Produto:
Inversor de frequência Altivar 12 (ATV12)
Causa:
Necessidade de operar em 2 ou mais velocidades fixas após o comando de partida do motor
Resolução:
Importante: antes de proceder aos ajustes abaixo verifique as condições de segurança de pessoal, da máquina e do local de operação.
Complemente esta orientação com a dos manuais do ATV12 e da máquina acionada.
Atenção :
- Nos exemplos abaixo se considera que o inversor está em configuração de fábrica, para que o inversor opere da forma desejada após os ajustes.
- Para evitar instabilidade na operação na velocidade máxima ajustada em HSP considere o ajuste tFr acima de HSP (sugestão de 10 a 20% acima)
- Para outros detalhes de ajuste do ATV12 consulte https://www.se.com/br/pt/faqs/FA276183/
Exemplo 1 : Operação em 2 velocidades com a segunda velocidade maior que a primeira velocidade. Neste exemplo pode-se combinar com o uso da entrada analógica AI1 que está ativa (para ajuste da velocidade variável entre LSP e HSP) desde que a segunda velocidade não seja acionada)
Ativando LI1 somente -> partida do motor sentido horário com operação em velocidade fixa ajustado em LSP (velocidade mínima)
Ativando LI1 + LI3 -> partida do motor sentido horário com operação em velocidade fixa ajustado em SP2 > HSP (velocidade máxima)
Caso inicie a partida na velocidade mínima ou determinada pela entrada analógica AI1, após ativar LI3 ocorre subida da velocidade obedecendo à rampa ajustada em ConF / ACC
1) ConF / LSP = (velocidade mínima ou primeira velocidade, ajuste o valor desejado em Hz)
2) ConF / FULL / Fun- / PSS- / PS2 = L3H (uso da LI3 para operar a velocidade ajustada em SP2)
3) ConF / FULL / Fun- / PSS- / SP2 = (ajuste o valor desejado da segunda velocidade em Hz até ConF / HSP)
Exemplo 2 : Idem Exemplo1 porém com reversão
Ativando LI1 somente -> partida do motor sentido horário com operação em velocidade fixa ajustado em LSP (velocidade mínima)
Ativando LI2 somente -> partida do motor sentido anti-horário com operação em velocidade fixa ajustado em LSP (velocidade mínima)
Ativando LI1 + LI3 -> partida do motor sentido horário com operação em velocidade fixa ajustado em SP2 < ou = HSP (velocidade máxima)
Ativando LI2 + LI3 -> partida do motor sentido anti-horário com operação em velocidade fixa ajustado em SP2 < ou = HSP (velocidade máxima)
1) ConF / LSP = (velocidade mínima, ajuste o valor desejado em Hz)
2) ConF / FULL / Fun- / rrS = L2H (uso da LI2 para partida com reversão do motor)
3) ConF / FULL / Fun- / PSS- / PS2 = L3H (uso da LI3 para operar a velocidade ajustada em SP2)
4) ConF / FULL / Fun- / PSS- / SP2 = (ajuste o valor desejado da segunda velocidade em Hz até ConF / HSP)
Exemplo 3 : Similar ao Exemplo 2 sem uso de sinal analógico e permitindo que a segunda velocidade seja menor que a primeira velocidade
Ativando LI1 somente -> partida do motor sentido horário com operação em velocidade fixa ajustado em SP2
Ativando LI2 somente -> partida do motor sentido anti-horário com operação em velocidade fixa ajustado em SP3
Ativando LI1 + LI3 -> partida do motor sentido horário com operação em velocidade fixa ajustado em SP6
Ativando LI2 + LI3 -> partida do motor sentido anti-horário com operação em velocidade fixa ajustado em SP7 (velocidade máxima)
Atenção : aconselhável ajustar outras combinações não utilizadas SP4 = SP5 = SP8 = 0Hz
1) ConF / FULL / Fun- / rrS = L2H(uso da LI2 para partida com reversão do motor)
2) ConF / FULL / Fun- / PSS- / PS2 = L1H (uso da LI1 para partida do motor sentido horário e velocidade fixa SP2)
3) ConF / FULL / Fun- / PSS- / PS4 = L2H (uso da LI2 para partida do motor sentido anti-horário e velocidade fixa SP3)
4) ConF / FULL / Fun- / PSS- / PS8 = L3H (uso da LI3 para operar a segunda velocidade ajustada em SP6 e SP7)
5) ConF / FULL / Fun- / PSS- / SP2 = (ajuste o valor desejado em Hz, velocidade alta sentido horário)
6) ConF / FULL / Fun- / PSS- / SP3 = (ajuste o valor desejado em Hz, velocidade alta sentido anti-horário)
7) ConF / FULL / Fun- / PSS- / SP6 = (ajuste o valor desejado em Hz, velocidade baixa sentido horário)
8) ConF / FULL / Fun- / PSS- / SP7 = (ajuste o valor desejado em Hz, velocidade baixa sentido anti-horário)
Há várias outras possibilidades de ajustes, avalie na tabela abaixo uma combinação que atenda a sua necessidade.
Para mais detalhes consulte o Manual do usuário do Altivar 12 (págs. 67 e 68 na versão 2010 em português).
Referência de velocidade | PS2 = LI(x) | PS4 = LI(y) | PS8 = LI(z) |
Referência analógica | 0 | 0 | 0 |
SP2 = (a)Hz | 1 | 0 | 0 |
SP3 = (b)Hz | 0 | 1 | 0 |
SP4 = (c)Hz | 1 | 1 | 0 |
SP5 = (d)Hz | 0 | 0 | 1 |
SP6 = (e)Hz | 1 | 0 | 1 |
SP7 = (f)Hz | 0 | 1 | 1 |
SP8 = (g)Hz | 1 | 1 | 1 |
1 = entrada digital ativada
LI = Logical Input (entrada digital)
x, y, x = escolha de 1 a 4, LI1 a LI4 (ou ajuste de L1H a L4H na IHM do ATV12)
PS = função Preset Speed (velocidade pré-selecionada)
PS2 = função de 2 velocidades ativada se definida 1 entrada digital para velocidade constante (uma velocidade fixa e uma variável pela entrada analógica)
PS4 = função de 4 velocidades ativada se definidas 2 entradas digitais para velocidades constantes (ativar PS2 para acesso a esta função, 3 velocidades fixas e uma variável pela entrada analógica)
PS8 = função de 8 velocidades ativada se definidas 3 entradas digitais para velocidades constantes (ativar PS4 para acesso a esta função, 7 velocidades fixas e uma variável pela entrada analógica)
SP(n) = Speed (velocidade) em Hz acionada caso ocorra a combinação de entradas digitais ativadas indicada na tabela acima
a, b, c, d, e, f, g = ajuste entre LSP e HSP (parâmetros para definir Low Speed - velocidade mínima e High Speed - velocidade máxima em Hz)
Referência analógica = referência pela entrada analógica AI1 (velocidade determinada por potenciômetro externo ou PLC), variação entre LSP e HSP. Caso uma ou mais entradas digitais de velocidade fixa sejam ativadas, a referência analógica é ignorada
Após os ajustes acima certifique-se que o inversor está obedecendo adequadamente ao que deseja :
- MOn / FrH = Referência de velocidade em Hz. Cheque a frequência de operação antes do comando de partida
- MOn / rFr = Frequência de saída do motor em Hz. Monitore se a velocidade do motor está atingindo FrH após o comando de partida
- MOn / MAI- / LIS1 = Verifique o mapa de entradas digitais, para confirmar se o comando está sendo recebido pelo inversor ou eventualmente se alguma entrada está danificada (utilize jumpers - ATENÇÃO que o motor pode se movimentar - para testar diretamente na borneira do inversor, meça antes a existência da fonte interna 24Vcc)
Caso sua dúvida persista, nos contate! -> https://www.se.com/br/chat
Publicado para:Schneider Electric Brasil
Questão:
Como faço para operar com velocidades fixas no ATV12 combinando com velocidades variáveis por entrada analógica
Linha de Produto:
Inversor de frequência Altivar 12 (ATV12)
Causa:
Necessidade de operar em 2 ou mais velocidades fixas após o comando de partida do motor
Resolução:
Importante: antes de proceder aos ajustes abaixo verifique as condições de segurança de pessoal, da máquina e do local de operação.
Complemente esta orientação com a dos manuais do ATV12 e da máquina acionada.
Atenção :
- Nos exemplos abaixo se considera que o inversor está em configuração de fábrica, para que o inversor opere da forma desejada após os ajustes.
- Para evitar instabilidade na operação na velocidade máxima ajustada em HSP considere o ajuste tFr acima de HSP (sugestão de 10 a 20% acima)
- Para outros detalhes de ajuste do ATV12 consulte https://www.se.com/br/pt/faqs/FA276183/
Exemplo 1 : Operação em 2 velocidades com a segunda velocidade maior que a primeira velocidade. Neste exemplo pode-se combinar com o uso da entrada analógica AI1 que está ativa (para ajuste da velocidade variável entre LSP e HSP) desde que a segunda velocidade não seja acionada)
Ativando LI1 somente -> partida do motor sentido horário com operação em velocidade fixa ajustado em LSP (velocidade mínima)
Ativando LI1 + LI3 -> partida do motor sentido horário com operação em velocidade fixa ajustado em SP2 > HSP (velocidade máxima)
Caso inicie a partida na velocidade mínima ou determinada pela entrada analógica AI1, após ativar LI3 ocorre subida da velocidade obedecendo à rampa ajustada em ConF / ACC
1) ConF / LSP = (velocidade mínima ou primeira velocidade, ajuste o valor desejado em Hz)
2) ConF / FULL / Fun- / PSS- / PS2 = L3H (uso da LI3 para operar a velocidade ajustada em SP2)
3) ConF / FULL / Fun- / PSS- / SP2 = (ajuste o valor desejado da segunda velocidade em Hz até ConF / HSP)
Exemplo 2 : Idem Exemplo1 porém com reversão
Ativando LI1 somente -> partida do motor sentido horário com operação em velocidade fixa ajustado em LSP (velocidade mínima)
Ativando LI2 somente -> partida do motor sentido anti-horário com operação em velocidade fixa ajustado em LSP (velocidade mínima)
Ativando LI1 + LI3 -> partida do motor sentido horário com operação em velocidade fixa ajustado em SP2 < ou = HSP (velocidade máxima)
Ativando LI2 + LI3 -> partida do motor sentido anti-horário com operação em velocidade fixa ajustado em SP2 < ou = HSP (velocidade máxima)
1) ConF / LSP = (velocidade mínima, ajuste o valor desejado em Hz)
2) ConF / FULL / Fun- / rrS = L2H (uso da LI2 para partida com reversão do motor)
3) ConF / FULL / Fun- / PSS- / PS2 = L3H (uso da LI3 para operar a velocidade ajustada em SP2)
4) ConF / FULL / Fun- / PSS- / SP2 = (ajuste o valor desejado da segunda velocidade em Hz até ConF / HSP)
Exemplo 3 : Similar ao Exemplo 2 sem uso de sinal analógico e permitindo que a segunda velocidade seja menor que a primeira velocidade
Ativando LI1 somente -> partida do motor sentido horário com operação em velocidade fixa ajustado em SP2
Ativando LI2 somente -> partida do motor sentido anti-horário com operação em velocidade fixa ajustado em SP3
Ativando LI1 + LI3 -> partida do motor sentido horário com operação em velocidade fixa ajustado em SP6
Ativando LI2 + LI3 -> partida do motor sentido anti-horário com operação em velocidade fixa ajustado em SP7 (velocidade máxima)
Atenção : aconselhável ajustar outras combinações não utilizadas SP4 = SP5 = SP8 = 0Hz
1) ConF / FULL / Fun- / rrS = L2H (uso da LI2 para partida com reversão do motor)
2) ConF / FULL / Fun- / PSS- / PS2 = L1H (uso da LI1 para partida do motor sentido horário e velocidade fixa SP2)
3) ConF / FULL / Fun- / PSS- / PS4 = L2H (uso da LI2 para partida do motor sentido anti-horário e velocidade fixa SP3)
4) ConF / FULL / Fun- / PSS- / PS8 = L3H (uso da LI3 para operar a segunda velocidade ajustada em SP6 e SP7)
5) ConF / FULL / Fun- / PSS- / SP2 = (ajuste o valor desejado em Hz, velocidade alta sentido horário)
6) ConF / FULL / Fun- / PSS- / SP3 = (ajuste o valor desejado em Hz, velocidade alta sentido anti-horário)
7) ConF / FULL / Fun- / PSS- / SP6 = (ajuste o valor desejado em Hz, velocidade baixa sentido horário)
8) ConF / FULL / Fun- / PSS- / SP7 = (ajuste o valor desejado em Hz, velocidade baixa sentido anti-horário)
Há várias outras possibilidades de ajustes, avalie na tabela abaixo uma combinação que atenda a sua necessidade.
Para mais detalhes consulte o Manual do usuário do Altivar 12 (págs. 67 e 68 na versão 2010 em português).
Referência de velocidade | PS2 = LI(x) | PS4 = LI(y) | PS8 = LI(z) |
Referência analógica | 0 | 0 | 0 |
SP2 = (a)Hz | 1 | 0 | 0 |
SP3 = (b)Hz | 0 | 1 | 0 |
SP4 = (c)Hz | 1 | 1 | 0 |
SP5 = (d)Hz | 0 | 0 | 1 |
SP6 = (e)Hz | 1 | 0 | 1 |
SP7 = (f)Hz | 0 | 1 | 1 |
SP8 = (g)Hz | 1 | 1 | 1 |
1 = entrada digital ativada
LI = Logical Input (entrada digital)
x, y, x = escolha de 1 a 4, LI1 a LI4 (ou ajuste de L1H a L4H na IHM do ATV12)
PS = função Preset Speed (velocidade pré-selecionada)
PS2 = função de 2 velocidades ativada se definida 1 entrada digital para velocidade constante (uma velocidade fixa e uma variável pela entrada analógica)
PS4 = função de 4 velocidades ativada se definidas 2 entradas digitais para velocidades constantes (ativar PS2 para acesso a esta função, 3 velocidades fixas e uma variável pela entrada analógica)
PS8 = função de 8 velocidades ativada se definidas 3 entradas digitais para velocidades constantes (ativar PS4 para acesso a esta função, 7 velocidades fixas e uma variável pela entrada analógica)
SP(n) = Speed (velocidade) em Hz acionada caso ocorra a combinação de entradas digitais ativadas indicada na tabela acima
a, b, c, d, e, f, g = ajuste entre LSP e HSP (parâmetros para definir Low Speed - velocidade mínima e High Speed - velocidade máxima em Hz)
Referência analógica = referência pela entrada analógica AI1 (velocidade determinada por potenciômetro externo ou PLC), variação entre LSP e HSP. Caso uma ou mais entradas digitais de velocidade fixa sejam ativadas, a referência analógica é ignorada
Após os ajustes acima certifique-se que o inversor está obedecendo adequadamente ao que deseja :
- MOn / FrH = Referência de velocidade em Hz. Cheque a frequência de operação antes do comando de partida
- MOn / rFr = Frequência de saída do motor em Hz. Monitore se a velocidade do motor está atingindo FrH após o comando de partida
- MOn / MAI- / LIS1 = Verifique o mapa de entradas digitais, para confirmar se o comando está sendo recebido pelo inversor ou eventualmente se alguma entrada está danificada (utilize jumpers - ATENÇÃO que o motor pode se movimentar - para testar diretamente na borneira do inversor, meça antes a existência da fonte interna 24Vcc)
Caso sua dúvida persista, nos contate! -> https://www.se.com/br/chat
Publicado para:Schneider Electric Brasil