Pesquisar perguntas frequentes
Mudança de endereçamento IP no CLP M340 BMXP342030 através da própria conexão ethernet com o CLP sem o uso do cabo USB de comunicação BMXXCAUSBH018
Seguir o seguinte procedimento:
-Em off line alterar o endereço em Ethernet_1 (rede de comunicação configurada previamente), fazer rebuild all na aplicação e acrescentar no Microcomputador o endereço IP com os 3 primeiros valores iguais para que CLP e Microcomputador fiquem na mesma rede;
-Se conectar no CLP com endereço antigo e fazer download da aplicação, quando terminar o download vai travar a comunicação devido a mudança de IP, quando o software retornar mudar endereço de conexão do CLP em Set PLC Address e se conectar novamente com novo IP, deve funcionar normalmente com o novo IP.
-Em off line alterar o endereço em Ethernet_1 (rede de comunicação configurada previamente), fazer rebuild all na aplicação e acrescentar no Microcomputador o endereço IP com os 3 primeiros valores iguais para que CLP e Microcomputador fiquem na mesma rede;
-Se conectar no CLP com endereço antigo e fazer download da aplicação, quando terminar o download vai travar a comunicação devido a mudança de IP, quando o software retornar mudar endereço de conexão do CLP em Set PLC Address e se conectar novamente com novo IP, deve funcionar normalmente com o novo IP.
Publicado para:Schneider Electric Brasil
Conheça mais
Linha:
Conheça mais
Linha: