{}

Nossas Marcas

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Bem-vindo ao website da Schneider Electric

Bem-vindo ao nosso site.
Pesquisar perguntas frequentes
Como funciona a bobina de minima tensão dos disjuntores
A bobina de minima tensão é utilizada para desligar o disjuntor quando a tensão aplicada nela atingir um valor minimo definido pelo fabricante , ela tem 3 zonas de operação :

a- a primeira zona é aquela onde a tensão esta acima do valor de tolerancia , nesta zona é garantido que a bobina estara atracada e o disjuntor estara fechado
b- a segunda é a da tolerancia , nesta zona o fabricante não garante que a bobina estara atracada e o disjuntor podera ou não estar fechado
c- a terceira é aquela em que o nivel da tensão de alimentação não é suficiente para manter a bobina atracada , o disjuntor estara aberto

exemplo
a bobina de minima tem a tensão nominal de 220 V , 60 Hz , a tolerancia da bobina é de 0,35 a 0,7 de Un ou seja de 77 a 154 V então temos

a- o disjuntor estara fechado , se a tensão de alimentação da bobina estiver entre 154 e 220 V
b- o disjuntor podera ou não estar fechado , se tensão de alimentação estiver entre 77 e 154 V
c- o disjuntor estara desligado , se a tensão de alimentação estiver abaixo de 77 V

aplicações
1- no desligamento do disjuntor a distancia
2- no intertravamento entre o disjuntor e outro disjuntor ou outro dispositivo que dependam do disjuntor

situação
1- o disjuntor que tiver uma bobina de minima tensão não podera ser fechado se a bobina não estiver energizada

Schneider Electric Brasil

Conheça mais
Linha:
Artigos que podem ser úteis
Conheça mais
Linha: