{}

Nossas Marcas

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Bem-vindo ao website da Schneider Electric

Bem-vindo ao nosso site.
Pesquisar perguntas frequentes
Como especificar um disjuntor em baixa tensão (abaixo de 690V)
Questão:
Como faço seleção de um disjuntor para proteção de minha instalação, máquina ou motor

Linha de Produto:
Disjuntores em Caixa Moldada Compact NS/NSX : https://www.se.com/br/pt/product-subcategory/4230-disjuntores-em-caixa-moldada
Disjuntores abertos MasterPact : https://www.se.com/br/pt/product-subcategory/4220-disjuntores-abertos/
Disjuntores EasyPact : https://www.se.com/br/pt/product-subcategory/23859433-disjuntores-e-interruptores-easypact/
Mini-disjuntores Acti9 : https://www.se.com/br/pt/product-subcategory/1605-mini-disjuntores-acti-9-mcbs

Ambiente:
Alimentadores, Motores

Causa:
Para apoio aos usuários com dúvidas de quais os tipos e características mais adequados do disjuntor para sua necessidade

Resolução:
Para a correta especificação/seleção deve-se considerar os dados abaixo do disjuntor:
Corrente nominal - (em A)
Nível de curto-circuito - (em kA)
Tensão de operação - (em V)
Quantidade de polos
Tipo de curva para mini-disjuntores
Tipo de proteção para disjuntores em caixa moldada ou caixa aberta
Montagem fixa ou extraível (para caixa moldada ou caixa aberta)
Acessórios elétricos, se necessário
Tensão dos acessórios elétricos, se necessário

Exemplo de aplicação:
Transformador de 112,5 kVA em 380 V com impedância de 4%.

1) Cálculo da corrente nominal:
Fórmula de cálculo da corrente nominal
S -> potência em kVA
VLL -> tensão de linha em kV
IN -> corrente nominal em A
IN = 170,92 A
Para permitir sobrecarga do equipamento e influência da temperatura, a este valor  deve multiplicar por 1,20
Corrente  térmica mínima do disjuntor 205,10 A

Tomando os valores normalizados, o calibre acima mais próximo é de 250 A

2) Cálculo da corrente de curto – circuito :
Cálculo da corrente de curto-circuito
IN -> corrente nominal em A
Icc -> corrente de curto-circuito simétrica

A corrente de curto-circuito considerando barra infinita corresponde 4.273 A ou 4,27 kA.

Para correntes de curto-circuito de até 10 kA e corrente térmica de 100 A existe tanto a possibilidade de uso de mini disjuntores ou mesmo disjuntores de caixa moldada.
Nesse caso deverá se optar por disjuntor de caixa moldada em função da corrente térmica

3) Escolha da unidade proteção:
No caso de mini disjuntores basta escolher a curva de proteção uma vez que não existe ajuste:
  • Curva B para cargas resistivas
  • Curva C para carga motóricas

Curva de disparo mini disjuntores
Curva de Disparo Mini disjuntores

Para os disjuntores de caixa moldada deverá ser escolhida a unidade de proteção de acordo com os recursos necessários:
L -> Unidade térmica para proteção contra sobrecargas.
S -> Unidade magnética para proteção contra curto-circuito e permitir seletividade.
I  -> Unidade instantânea para limitação da corrente de curto-circuito, poderá não haver seletividade com outros equipamentos em série.
G -> Unidade de terra para proteção de faltas à massa com sensibilidade maior que a unidade de fase.
R -> Unidade de proteção para corrente residual à terra.

Tipos de proteção disjuntor caixa moldada:

  • Micrologic 2.0 - Proteção básica LI


Micrologic 2.0 proteção básica LI



  • Micrologic 5.0 -  LSI

Micrologic 5.0 - LSI

  • Micrologic 6.0 - LSIG

Micrologic 4 - LSIR

  • Micrologic 4  - LSIR


Micrologic 6.0 - LSIGMicrologic 4 - LSIR

Curva de Disparo Unidades de Proteção


Existem 4 tipos de unidades de proteção:

  • LI
  • LSI
  • LSIG
  • LSIR
4) Dados para escolha do disjuntor:
Un = 380 Vac
In = 250 A
Isc = 10 kA
3 pólos
Unidade de proteção : LSI

Para escolha do disjuntor usar guia de seleção da Schneider :Ferramenta Seletor de Produtos  | Schneider Electric Brasil

Caso sua dúvida persista, nos contate! -> https://www.se.com/br/chat

Schneider Electric Brasil

Conheça mais
Linha:
Conheça mais
Linha: