Questão:
Estou limitado em 50Hz ou 60Hz na velocidade máxima do motor, como aumento esse ajuste
Linha de Produto:
Inversor de frequência da linha Altivar 310 (ATV310)
Ambiente:
ATV310 para operação com motores trifásicos assíncronos (de gaiola)
Causa:
Orientar o usuário rapidamente sobre como aumentar a velocidade do motor com o ATV310
Resolução:
Importante : antes de proceder aos ajustes abaixo verifique as condições de segurança de pessoal, da máquina e do local de operação.
Complemente esta orientação com a documentação completa do ATV310 e da máquina acionada para instalação e operação.
A velocidade máxima é ajustada no parâmetro 512.2
Verifique primeiro o ajuste :
Menu ConF / FULL / 300- / parâmetro 301 = 50Hz (ajuste quando retirado da embalagem de fábrica a primeira vez) ou 60Hz, frequência standard do motor
A seguir :
- Menu ConF / FULL / 300- / parâmetro 308 = ajuste a máxima frequência de saída para o motor [regulagem de fábrica 60Hz (se 301 = 50Hz) ou 72Hz (se 301 = 60Hz)]. Sugestão : ajuste um valor acima do parâmetro 512.2 (por exemplo 20% acima)
- Menu ConF / FULL / 500- / 512- / parâmetro 512.2 = ajuste a velocidade máxima desejada [regulagem de fábrica 50Hz (se 301 = 50Hz) ou 60Hz (se 301 = 60Hz)]
Atenção : na operação em frequências acima da nominal do motor observar se o conjugado requerido pela carga está abaixo do disponibilizado pelo motor, vide curva 4 orientativa abaixo :
Para apoio adicional :
Apoio aos ajustes básicos do ATV310 : https://www.se.com/br/pt/faqs/FA296387/
Se estiver enfrentando problemas com o ATV310 : https://www.se.com/br/pt/faqs/FA296658/
Para relação de FAQs sobre o ATV310 : https://www.se.com/br/pt/faqs/FA362371/
Caso sua dúvida persista, nos contate! -> https://www.se.com/br/chat