Pesquisar perguntas frequentes
NMC2 - AP9631 / AP9630 / AP9635 - Como resetar a placa de monitoração para padrão de fábrica (resetToDef) - v6.X.X?
Questão:
Como resetar a placa de monitoração para padrão de fábrica (resetToDef) - v6.X.X?
Linha de Produto:
Placas de monitoração remota dos modelos NMC2 com firmware => v6.X.X
Ambiente:
Causa:
O objetivo deste documento é prover as instruções necessárias para que seja possível fazer um reset aos padrões de fábrica do cartão de comunicação NMC2.
Resolução:
Segue abaixo duas formas de executar o procedimento de reset para o padrão de fábrica da placa de monitoração (NMC2), com firmware igual ou superior ao v6.X.X.
Este reset irá resetar todas as configurações da placa e sem desligar o UPS ou a carga aplicada a ele.
Transparênte para o funcionamento do UPS e da carga.
1-) Via Web:![fig1 fig1](https://ckm-content.se.com/ckmContent/servlet/servlet.ImageServer?id=0151H000008ux3nQAA&oid=00DA0000000abSm)
2-) Via Telnet (CMD)
Obs.: Também pode ser feito por conexão serial, por interface de linha de comando (hyper terminal, putty...)![fig2 fig2](https://ckm-content.se.com/ckmContent/servlet/servlet.ImageServer?id=0151H000008ux3oQAA&oid=00DA0000000abSm)
![fig3 fig3](https://ckm-content.se.com/ckmContent/servlet/servlet.ImageServer?id=0151H000008ux3pQAA&oid=00DA0000000abSm)
FAQs Relacionados:
Caso sua dúvida persista, nos contate! -> https://www.se.com/br/chat
Utilize nossas ferramentas digitais ! -> https://www.se.com/br/pt/faqs/FA296391/
Como resetar a placa de monitoração para padrão de fábrica (resetToDef) - v6.X.X?
Linha de Produto:
Placas de monitoração remota dos modelos NMC2 com firmware => v6.X.X
Ambiente:
- AP9630;
- AP9631;
- AP9635.
Causa:
O objetivo deste documento é prover as instruções necessárias para que seja possível fazer um reset aos padrões de fábrica do cartão de comunicação NMC2.
Resolução:
Segue abaixo duas formas de executar o procedimento de reset para o padrão de fábrica da placa de monitoração (NMC2), com firmware igual ou superior ao v6.X.X.
Este reset irá resetar todas as configurações da placa e sem desligar o UPS ou a carga aplicada a ele.
Transparênte para o funcionamento do UPS e da carga.
1-) Via Web:
1.1 Acesse a placa de gerenciamento via IP;
1.2 Navegue através do menu: Control > Network> Reset/Reboot
2-) Via Telnet (CMD)
Obs.: Também pode ser feito por conexão serial, por interface de linha de comando (hyper terminal, putty...)
2.1 Acesse o Prompt de Comandos (CMD);
2.2 Dê o comando: telnet xx.xxx.xxx.xxx (IP)
2.3 Informe o usuário e a senha da placa de gerenciamento;
2.4 Digite: ?+enter, e então aparecerá todos os comandos disponíveis;
2.5.1 Dê o comando resetToDef -p all para resetar todas as configurações para padrão de fábrica.
ou
2.5.2 Dê o comando resetToDef -p keepip para resetar todas as configurações para padrão de fábrica (excedo as configurações de IP)
2.6 Será solicitado para digitar YES para continuar.
FAQs Relacionados:
Caso sua dúvida persista, nos contate! -> https://www.se.com/br/chat
Utilize nossas ferramentas digitais ! -> https://www.se.com/br/pt/faqs/FA296391/
Publicado para:Schneider Electric Brasil
Conheça mais
Produto:
Linha:
Conheça mais
Produto:
Linha: