Pesquisar perguntas frequentes
M221 - Conversão MAC Address para endereço IP
Questão:
M221 - Conversão MAC Address para endereço IP
Linha de Produto:
M221
Resolução:
O endereço IP a partir do MAC Address é 10.10.XXX.YYY, onde XXX e YYY são os valores decimais dos últimos 2 bytes (EE.FF) do endereço MAC (AA.BB.CC.DD.EE.FF)
M221 - Conversão MAC Address para endereço IP
Linha de Produto:
M221
Resolução:
O endereço IP a partir do MAC Address é 10.10.XXX.YYY, onde XXX e YYY são os valores decimais dos últimos 2 bytes (EE.FF) do endereço MAC (AA.BB.CC.DD.EE.FF)
Exemplo: Endereço MAC: 00:80:78:19:19:73
EE (19 hex) = 25 decimal)
FF (73 hex) = 155 decimal
Endereço IP convertido: 10.10.25.155.
Caso sua dúvida persista, nos contate! -> https://www.se.com/br/chat
Publicado para:Schneider Electric Brasil
Conheça mais
Linha:
Conheça mais
Linha: