Pesquisar perguntas frequentes
Como verificar o motivo da falha NLP no inversor Altivar
Questão:
O inversor ATV está com indicação NLP, como posso resolver
Linha de Produto:
Inversores de frequência das linhas ATV320, ATV31, ATV312, ATV61, ATV71, ATV12, ATV32, ATV630, ATV930, ATV340
Causa:
A placa de controle está alimentada, mas a tensão no barramento CC não é suficiente para operar o motor
Resolução:
Importante : antes de proceder às verificações abaixo cheque as condições de segurança de pessoal, da máquina e do local de operação. Complemente esta orientação com a dos manuais do inversor e da máquina acionada.
Se as orientações anteriores não foram suficientes para solução do problema de indicação NLP no inversor, envie o inversor para avaliação e reparo, veja alternativas a seguir :
Rede de assistência técnica autorizada : https://www.se.com/br/pt/faqs/FAQ000207564/
Envio do inversor para avaliação ou reparo diretamente pela Schneider : https://www.se.com/br/pt/faqs/FAQ000222159/
O inversor ATV está com indicação NLP, como posso resolver
Linha de Produto:
Inversores de frequência das linhas ATV320, ATV31, ATV312, ATV61, ATV71, ATV12, ATV32, ATV630, ATV930, ATV340
Causa:
A placa de controle está alimentada, mas a tensão no barramento CC não é suficiente para operar o motor
Resolução:
Importante : antes de proceder às verificações abaixo cheque as condições de segurança de pessoal, da máquina e do local de operação. Complemente esta orientação com a dos manuais do inversor e da máquina acionada.
- A mensagem nLP é uma indicação de estado de operação, não está associada diretamente a uma falha no inversor.
- nLP significa que o Altivar se encontra com tensão suficiente para alimentar sua placa de controle mas o barramento CC interno não foi suficientemente carregado com tensão mínima de operação
- nLP também é indicado quando o inversor tem alimentação de controle por fonte externa 24Vcc e o disjuntor ou contator de entrada de potência está aberto
- Faça medição da tensão de alimentação de entrada de potência do inversor, se está presente e em nível adequado
- Compare a medição da tensão de entrada com a indicada pelo inversor para tensão de alimentação :
- ATV31, ATV312, ATV61, ATV71 : SUP- / ULn = Tensão de alimentação do inversor. Meça com multímetro e compare. Valor calculado : tensão no barramento CC do inversor (entre bornes PA/+ e PC/-) / 1,41
- ATV12, ATV32, ATV320 : MOn / ULn = Tensão de alimentação do inversor. Meça com multímetro e compare. Valor calculado : tensão no barramento CC do inversor (entre bornes PA/+ e PC/-) / 1,41
- ATV340, ATV630, ATV930 : Nesses inversores há informação da tensão de alimentação e da tensão no barramento CC -> Menu principal / Tela / Param. do inversor / Tensão da rede e Tensão bus CC (entre os bornes PA/+ e PC/-)
- Havendo bornes de potência P0 e PA/+, como abaixo para ATV-61/71/31/312/320C, verifique mal contato nas suas conexões, se há continuidade entre eles pelo uso de jumper ou indutância CC
- Confirmada que a tensão de entrada está correta, havendo instrumentos de medição e condições de segurança adequados, meça entre PA/+ e PC/- . A leitura da tensão CC deve ser da ordem de 310Vcc para entrada 220Vca , 540Vcc para entrada 380Vca, e 620Vcc para entrada 440Vca ( tensão CC = 1,41 x tensão de entrada CA). Se os valores da tensão CC medidos correspondem ao esperado há problema interno no circuito de leitura da tensão
Se as orientações anteriores não foram suficientes para solução do problema de indicação NLP no inversor, envie o inversor para avaliação e reparo, veja alternativas a seguir :
Rede de assistência técnica autorizada : https://www.se.com/br/pt/faqs/FAQ000207564/
Envio do inversor para avaliação ou reparo diretamente pela Schneider : https://www.se.com/br/pt/faqs/FAQ000222159/
Caso sua dúvida persista, nos contate! -> https://www.se.com/br/chat
Publicado para:Schneider Electric Brasil
Conheça mais
Linha:
Conheça mais
Linha: