Nossas Marcas

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Bem-vindo ao website da Schneider Electric

Bem-vindo ao nosso site.

Is your factory future-ready?

This is how data and people can work together to drive unimagined value in the factory of the future.
Download the white paper Abre em nova janela

Garantindo a qualidade do ar e do aço

Com a implementação da arquitetura EcoStruxure™ Plant, incluindo o controlador Modicon M580 conectado à Ethernet, a fábrica da ArcelorMittal em Dunquerque conseguiu reduzir os níveis de poeira nas instalações e nos arredores.

Conheça o EcoStruxure

Saiba como sua empresa pode obter sucesso com o EcoStruxure: Inovação em todos os níveis.
Ver mais

O desafio

• As siderúrgicas precisam operar ininterruptamente, o que coloca uma enorme pressão sobre as fábricas e eleva os níveis de poeira no local. Além disso, qualquer parada causa um efeito dominó. Quando o fluxo é interrompido, as fornalhas começam imediatamente a esfriar e podem levar de 1 a 2 dias para voltar às temperaturas corretas de fusão.

• Conformidade com as leis europeias referentes à redução da quantidade de poeira na atmosfera local e das emissões na região de Dunquerque.

A solução

EcoStruxure™ Plant: aprimorando os procedimentos de limpeza para oferecer aço da mais alta qualidade, confiabilidade de processo e melhores condições de trabalho

Aplicativos, análises e serviços: Serviços de modernização
Controle de borda: Sistema de automação Modicon M580

• Com 20 anos de parceria e experiência na indústria siderúrgica, a Schneider Electric usou todo seu conhecimento para oferecer as soluções certas nos ambientes mais adequados.

• A arquitetura EcoStruxure Plant apresenta uma conectividade avançada para oferecer um maior controle do processo – da fábrica aos escritórios de gerenciamento.

• O recurso CCoF (Change Configuration on the Fly, configuração dinâmica de alteração) do Modicon M580 permite que as equipes de manutenção e engenharia modifiquem o sistema de controle de automação sem interromper o processo.

• A conexão Ethernet torna o M580 mais flexível e fácil de controlar remotamente, além de simplificar sua instalação.

Os resultados

• A fábrica da ArcelorMittal em Dunquerque conquistou uma maior flexibilidade em suas operações. Agora a equipe local consegue fazer a manutenção e implementar mudanças no processo sem precisar interromper ou parar a produção.

• Com atualizações em tempo real sobre os níveis de poeira, o pessoal da manutenção possui uma visão geral da condição da instalação, podendo decidir com facilidade quando e onde intervir. Como consequência, a qualidade do aço se tornou mais consistente e as condições de trabalho melhoraram no local.

• Graças às soluções baseadas em IoT oferecidas pela Schneider Electric, a siderúrgica de Dunquerque conseguiu garantir a continuidade da fabricação e aumentar sua produtividade geral para fornecer aço forte e confiável ininterruptamente não só hoje, como também nos próximos anos.

Conheça nossa oferta

Saiba mais

Texto Padrão Alternativo

Soluções para metais

Texto Padrão Alternativo

EcoStruxure Plant: gerador de lucratividade

Texto alternativo padrão

Saiba mais sobre as soluções para fabricantes de aço

Texto alternativo padrão

Aumente sua produtividade e impulsione seu desempenho

Precisa de ajuda?

Comece aqui!

Encontre respostas agora. Procure uma solução por conta própria ou entre em contato com um de nossos especialistas.

Falar com a equipe de suporte

Entre em contato com nossa equipe de atendimento ao cliente para obter mais informações, suporte técnico, assistência a reclamações e muito mais.

Onde comprar?

Encontre facilmente o distribuidor Schneider Electric mais próximo de suas instalações.

 Abre em nova janela

Pesquisar perguntas frequentes

Obtenha as respostas de que você precisa acessando as perguntas frequentes relacionadas ao assunto.

 Abre em nova janela

Falar com a equipe de vendas

Inicie sua consulta de vendas on-line que, em breve, um especialista entrará em contato com você.

Chat

Você tem dúvidas ou precisa de ajuda? Estamos aqui para ajudar!