![](https://www.se.com/br/pt/assets/v2/547/media/135369/900/168616921-IC-2360x1180.jpg)
Priorizar a saúde, conforto e produtividade dos empregados da Deloitte e de outros ocupantes e maximizar a eficiência energética e a sustentabilidade ao mesmo tempo.
![](https://www.se.com/br/pt/assets/v2/547/media/205480/900/50081810-IC-2360x1180.jpg)
Edge control: EcoStruxure™ Building Operation (antigamente conhecido como StruxureWare Building Operation)
Produtos conectados: Distribuição elétrica e dispositivos de campo
• O edifício The Edge apresenta uma ampla variedade de nossas soluções de gestão integrada de instalações e energia: um sistema de distribuição elétrica, infraestrutura de TI, dispositivos de controle e o software EcoStruxure Power Monitoring Expert.
• O backbone IP único é o sistema de gestão predial (BMS) da solução SmartStruxureTM que possibilita acesso em tempo real a dados prediais críticos.
• O SmartStruxure é uma solução aberta e interoperável que permite aos gerentes do The Edge monitorar, medir e controlar todos os dados dos sistemas prediais e de TI para assegurar a prestação de contas e também o conforto e a satisfação dos empregados.
• No The Edge, o resultado de todas essas partes juntas é globalmente reconhecido como um edifício inteligente, excepcionalmente operacional e ambiental, além do seu aspecto estético.
![power availability](https://www.se.com/br/pt/assets/v2/547/media/133102/900/533803557-IC-2360x1180.jpg)
• Um edifício com compra de energia zero, o The Edge produz 102% de sua própria energia.
• Nenhuma reclamação de empregado quanto ao conforto desde a inauguração da edificação.
• O moderno edifício torna a Deloitte extremamente atraente para talentos jovens.
• 72% dos funcionários gostam do fato de ter controle sobre o seu ambiente com um app para smartphone.