Chat
Aspectos gerais
A rede de controle Foxboro é escalável a partir da conexão de uma estação à vários milhares, com velocidade de dados até 1 Gb. Esta rede avançada fornece o desempenho necessário para necessidades de expansão existentes e futuras — sem abandonar os sistemas ou aplicações existentes.
Características
- Fibra ótica e tecnologia de switch padrão (sem barramentos, redes ou equipamentos, etc. proprietários)
- Fácil adoção de tecnologias de rede mais novas (incluindo rede wireless) à medida que estas se tornam prontas para o mercado
- Capacidade mais rápida — velocidades de comunicação até 1 Gb por segundo, para rápida resposta às falhas
- Disponibilidade de cima abaixo — controle e comunicação de campo totalmente redundantes sem ponto único de falha
- Projeto com autorrecuperação para se recuperar de falhas múltiplas, selecionando automaticamente caminhos de comunicação alternativos
- Modularidade flexível — a partir de uma a milhares de conexões de estações
- Roteamento de dados ponto a ponto inteligente e patenteado para que múltiplas comunicações possam operar simultaneamente
- Estação de tradução de endereço (ATS) — para integrar sistemas existentes baseados em Nodebus ao SDCD EcoStruxure Foxboro, para perfeito compartilhamento das informações
- A alta velocidade, mais autilização eficiente da largura de banda disponível asseguram desempenho preparado para o futuro
Benefícios
- Aumenta o desempenho e a capacidade do sistema de automação de processo
- Maximiza a segurança e a confiabilidade
- Garante disponibilidade constante
- Acomoda expansões futuras
Aplicações
- Processamento de hidrocarbonetos
- Indústrias químicas em geral e produtos químicos especiais
- Exploração, perfuração e produção de petróleo e gás
- Geração de energia
- Metais e mineração
- Água e saneamento
- Produtos farmacêuticos e ciências biológicas