Como o modo eConversion pode oferecer proteção sustentável e de alta eficiência para no-breaks trifásicos da série Galaxy V?
O modo eConversion da Schneider Electric oferece excelente proteção de carga, reduz o consumo de eletricidade e atinge suas metas de sustentabilidade com uma conformidade de Classe 1 patenteada e de alta eficiência para no-breaks Galaxy série V. Como líder em tecnologia industrial com experiência em IoT e análise de dados, a Schneider Electric oferece proteção de energia sustentável, altamente disponível e econômica por meio do eConversion, que garante uma redução de 3 vezes no consumo de energia do no-break, aumentando a eficiência do no-break Galaxy série V em até 99%.
Conheça nossa arquitetura EcoStruxure, na qual os no-breaks Galaxy VX suportam a carga dos clientes com a possibilidade de operar com 99% de eficiência usando o modo eConversion, liberando energia que pode ser aplicada em outro lugar. Explore nossa Calculadora de Economia do eConversion para visualizar a economia de eletricidade e redução de emissões de carbono da sua jornada para a sustentabilidade. Nosso modo eConversion patenteado garante que o inversor de energia opere constantemente para executar qualquer condicionamento de linha necessário, carregando continuamente a bateria do no-break.