![](https://www.se.com/br/pt/assets/v2/547/media/152002/900/MV-Umbrella_RM6-SM6-Trihal-IC-660x660.jpg)
Digitalize sua subestação com soluções preparadas para o futuro
Nossa ampla gama de soluções de MT oferece mais confiabilidade, eficiência e segurança. A conectividade EcoStruxure permite que você monitore o painel de distribuição de MT, as unidades principais em anel e os transformadores de MT por meio de dados essenciais conectados 24 horas por dia, 7 dias por semana.
Os produtos mais recentes já apresentam sensores de IoT revolucionários e conectividade escalável com base em aplicações comuns de média tensão. Os sensores embutidos podem ajudar a monitorar a integridade do seu equipamento, detectar problemas com antecedência e agilizar a tomada de medidas preventivas.
Os produtos mais recentes já apresentam sensores de IoT revolucionários e conectividade escalável com base em aplicações comuns de média tensão. Os sensores embutidos podem ajudar a monitorar a integridade do seu equipamento, detectar problemas com antecedência e agilizar a tomada de medidas preventivas.
Conheça os sensores de MT conectados:
- Monitoramento térmico para indicar pontos quentes e possibilitar a tomada de medidas preventivas.
- Monitoramento ambiental para indicar condensação, permitindo que os usuários tomem medidas para evitar o desgaste precoce.
- A detecção de falhas de arco ajuda a identificar e interromper arcos de maneira mais rápida, reduzindo o impacto, o tempo de inatividade e os danos ao equipamento.
- Monitoramento de disjuntor para manutenção preventiva
- Transformadores de corrente para medição de MT e detecção de falhas
- Sistema de indicação de presença de tensão autoalimentado
- Transformador de tensão de baixa potência
- Monitoramento dos enrolamentos do transformador para detectar, danos ou sobrecarga
Nossas soluções de MT, que são as melhores da categoria, oferecem conectividade em três níveis: Habilitada, Habilitada+ ou Avançada. Escolha a solução que se adapta melhor às necessidades da sua aplicação. Além disso, a oferta combinada integra os recursos de controle e monitoramento do nível Habilitada+ para a subestação inteira, incluindo o painel de distribuição e o transformador de MT.