Redigido por nossos especialistas mais talentosos em distribuição elétrica, este guia contém conhecimentos líderes do setor sobre normas de média tensão em evolução e as tecnologias mais recentes para instalação de MT.
A transformação da distribuição elétrica inclui evoluções associadas ao advento da tecnologia digital e uma concepção ambientalmente responsável. Estes tópicos são cruciais para a energia de média tensão, para garantir melhor desempenho e sustentabilidade dos conjuntos de manobra e instalações. Neste guia exclusivo, você recebe o suporte necessário para equipamentos de MT, do projeto, passando pela operação, até o fim da vida útil.
![](https://www.se.com/br/pt/assets/v2/547/media/314375/900/534545756-GPS-IC-1920x540.jpg)