72% das corporações estão buscando ativamente operações sustentáveis usando energia limpa. Compradores de energia corporativa e gerentes de sustentabilidade estão sob mais pressão do que nunca para navegar nessas áreas devido à pressão dos clientes, minimização de riscos contra futuros preços da energia e o desejo de baixar o custo geral com energia. Para atingir essas metas, uma estratégia de energia diversificada é fundamental para compradores comerciais e industriais no cenário evolutivo atual da energia.
![A person cycling in some corporate area](https://www.se.com/br/pt/assets/v2/547/media/235362/900/482141963-1800x900.jpg)
Desenvolva sua estratégia de sustentabilidade
A sustentabilidade não é mais “algo bom para se ter,” é uma coisa imperativa. Saiba como transformar metas de sustentabilidade em resultados sustentáveis.
![image of a bicycle](https://www.se.com/br/pt/assets/v2/547/media/236724/900/ESS_Strategy_Roadmap-IC-1800x900.jpg)
Responda o chamado por transparência corporativa
Siga nosso plano de trabalho à medida que desenvolve sua estratégia de sustentabilidade corporativa para enfrentar os desafios ao longo do caminho.
Facilitamos mudanças no comportamento da sustentabilidade corporativa
À medida que o número de opções renováveis e sustentáveis aumentam no mercado, quanto mais fácil for para uma empresa operar na comunidade mais sustentáveis e reduzidos devem ser os custos da energia. Entretanto, navegar por esse cenário complexo pode ser uma tarefa formidável.
Obtenha uma operação verdadeiramente sustentável
Quer você já tenha iniciado a jornada em direção à uma operação sustentável ou você esteja apenas começando, sua organização sabe que a sustentabilidade corporativa é o futuro. Com métricas de sustentabilidade importantes na ponta dos dedos e um plano de trabalho para atingir as metas sustentáveis futuras da empresa, você está situado idealmente para obter um sólido retorno do investimento e, ao mesmo tempo, encantar as partes interessadas com resultados reais de ações sustentáveis.
Obtenha mais energia e sucesso em sustentabilidade
![](https://www.se.com/br/pt/assets/v2/547/media/189413/900/1169057605-590x590.jpg)
Compre energia de forma mais inteligente
![Peças de carro em indústria automobilística](https://www.se.com/br/pt/assets/v2/547/media/76205/900/152885662-490x490.jpg)
Use a energia de forma eficiente
![Texto alternativo padrão](https://www.se.com/br/pt/assets/v2/547/media/17875/900/319495694-490x280.jpg)