Chat
16 horas
30% Teoria
70% Prática
![Texto alternativo padrão](https://www.se.com/br/pt/assets/v2/547/media/22368/900/Altivar-Process-IC-369x369.jpg)
Altivar Process ATV600 e ATV900
Durante este curso, você irá explorar as ofertas do ATV 600 e ATV 900, compreendendo suas principais aplicações e características. Estudará as funcionalidades desses inversores, incluindo auto-regulagem, frenagem e proteção, além de aprender sobre diagnóstico e parametrização por meio da IHM e do software SoMove. Também será abordada a monitoração e gerenciamento de falhas, comunicação e macroconfigurações. Prepare-se para se aprofundar nesses inversores e maximizar seu desempenho.
Solicite um orçamento no botão abaixo.
Pré requisitos: conhecer os princípios de base de variação de velocidade e eletricidade.
Modalidades Disponíveis
- In Company – Instalação do Cliente
Conteúdo do Treinamento
- Oferta ATV 600
- Oferta ATV 900
- Principais aplicações dos inversores e suas características
- Estudo das funcionalidades
- Auto-regulagem, frenagem e proteção
- Diagnóstico
- Parametrização através da IHM
- Parametrização através do Software SoMove
- Monitoração e Gerenciamento de Falhas
- Comunicação
- Macro configurações
- Criação e utilização de Telas de Visualização