Chat
32 horas
30% Teoria
70% Prática
![two panel builders sharing their expertise and discussing work processes](https://www.se.com/br/pt/assets/v2/547/media/400697/900/595329312-IC-800x450.jpg)
EcoStruxure Power Operation - EPO
No curso EcoStruxure Power Operation - EPO, os participantes serão capacitados para dominar as funcionalidades avançadas do software EcoStruxure Power Operation™. Ao longo de três dias intensivos, o treinamento abordará o processo de instalação do software, a criação e configuração de um projeto, o gerenciamento de dispositivos no sistema, e a utilização de bibliotecas integradas para elaborar a interface gráfica do projeto.
Solicite um orçamento no botão abaixo.
Pré requisitos:
- Familiarizado com os sistemas operacionais Microsoft Windows.
- Conhecimentos básicos em redes e protocolos de comunicação utilizados na automação de subestações.
- Experiência em monitoramento de energia e dispositivos de proteção de rede.
Modalidades Disponíveis
- Presencial - Centro de Treinamentos;
- In Company – Instalação do Cliente;
- Online – Ao vivo.
Conteúdo do Treinamento
- Este curso permite que você implante o projeto Power Operation.
- Inclui prática com dispositivos de proteção e monitoramento de energia. Instalar o sistema de operação de energia.
- Criar um projeto inteiro do início ao fim.
- Comissionar um projeto de Operação de Energia.
- Adicionar, configurar e gerenciar dispositivos no sistema.
- Criar diagramas de uma linha e adicionar funcionalidade de controle.
- Gerencie alarmes, tendências, relatórios e formas de onda