Nestlé Nescafé : chiffres clés du témoignage client
Trois arrêts évités depuis la mise en œuvre d'EcoStruxure
Jusqu'à présent, les ingénieurs de Nestlé ont reçu une douzaine d'alertes, ce qui a permis de protéger la production
La maintenance est passée d'un calendrier annuel à un calendrier semestriel, stimulant ainsi la productivité
![Male IT technician in server room](https://www.se.com/ca/fr/assets/v2/713/media/419398/900/1285184794-IC-1920x540.jpg)
![Nescafe factory](https://www.se.com/ca/fr/assets/v2/713/media/308361/900/_DSC0017-IC-1920x540.jpg)
Le défi
• Numériser l'infrastructure électrique actuelle pour une meilleure visibilité opérationnelle
• Éliminer les coupures de courant, qui peuvent coûter à Nestlé 52 000 $ par heure
• Assurer le bon fonctionnement des équipements électriques dans des conditions difficiles
![Coffee and laptop on the table](https://www.se.com/ca/fr/assets/v2/713/media/308359/900/_DSC9409-IC-1920x540.jpg)
La solution
Applications, analyses et services : EcoStruxure Asset Advisor
Produits connectés : Transformateurs Trihal, tableaux de distribution basse tension QDLogic, panneaux Prisma BT, tableau MT RM6, capteurs Easergy™
![Electrician repairing the electrical module](https://www.se.com/ca/fr/assets/v2/713/media/308360/900/_DSC8828-IC-1920x540.jpg)
Les résultats
• La surveillance à distance permet une maintenance prédictive
• Meilleure visibilité de la consommation d'énergie
• Une plate-forme ouverte et interopérable permettant une évolutivité durable
![](https://www.se.com/ca/fr/assets/v2/713/media/234543/900/998-21765111_Nestle-CS-Testimonial-IC-2400x706.jpg)
Luis Gilberto López Páez, Expert en électricité, Nestlé Toluca Cafés
Témoignage de client
«Grâce à EcoStruxure Asset Advisor, je peux surveiller mes équipements électriques depuis mon domicile. Je peux l'ouvrir depuis mon ordinateur, ou bien depuis mon téléphone portable. C'est un outil très pratique.»
En savoir plus
![](https://www.se.com/ca/fr/assets/v2/713/media/234558/900/998-21765111_Nestle-CS_DSC0188-IC-590x590.jpg)
![](https://www.se.com/ca/fr/assets/v2/713/media/234557/900/998-21765111_Nestle-CS_DSC7994-IC-590x590.jpg)
EcoStruxure Power Monitoring Expert
![](https://www.se.com/ca/fr/assets/v2/713/media/236323/900/998-21765111_Nestle-CS_DSC8692-IC-980x490.jpg)
EcoStruxure Asset Advisor
![](https://www.se.com/ca/fr/assets/v2/713/media/234662/900/998-21765111_Nestle-CS_DSC9526_QA1-IC-980x490.jpg)