![Default Alternative Text](/ca/fr/Images/SPD_Appliances_Table_01_FR-IC-490x490_tcm713-13230_w1024_n.jpg)
![Default Alternative Text](/ca/fr/Images/SPD_Appliances_Table_02_FR-IC-490x490_tcm713-14102_w1024_n.jpg)
Les dispositifs parasurtenseurs peuvent éviter des dommages aux appareils électroménagers et électroniques de vos logements en cas de surtensions temporaires qui affectent tous vos systèmes électriques, téléphoniques et informatiques et tous vos câblages. La protection résidentielle complète contre les surtensions HomeLine de Schneider Electric et QO de Square D bloquent le choc provoqué par une surtension au niveau du tableau de répartition. Soyez rassuré : vos appareils électroniques sont protégés.
Pourquoi la protection antisurtension est-elle un besoin ?
Selon les estimations, les logements modernes contiennent en moyenne 15 000 dollars en appareils électroniques, et peuvent subir jusqu’à 100 surtensions par mois, ce qui est susceptible de dégrader ou d’endommager ces appareils électroniques et de raccourcir leur vie utile.
Les électroménagers intelligents ont besoin de protection
Du frigo à la laveuse ou à la sécheuse, tous les appareils intelligents comportent un ordinateur. Les multiprises parafoudre n’offrent qu’une protection limitée aux appareils qu’elles alimentent. Les appareils incompatibles avec les allonges muItiprises, comme les laveuses, les sécheuses, les frigos, les cuisinières ou les luminaires, peuvent également être protégés à l’aide d’un parasurtenseur résidentiel complet.
Qu’est-ce qu’une surtension?
Les surtensions ou tensions transitoires sont des pics de tension temporaires qui affectent tous vos systèmes électriques, téléphoniques et informatiques et tous vos câblages. Elles peuvent être d’origine externe (météorologique ou par défaillance du service d’approvisionnement) ou interne (générées par des appareils installés dans le logement). Ce dernier type de surtension est le plus courant. Il peut se produire jusqu’à une centaine de ces surtensions chaque mois!
Pourquoi y prêterais-je attention?
Certaines surtensions peuvent être assez fortes pour endommager gravement, voire détruire, vos appareils électroniques. Les surtensions se produisent régulièrement. Elles dégradent vos appareils électroménagers et électroniques et raccourcissent leur vie utile.
Comment fonctionnent les parasurtenseurs?
Lorsqu’un parasurtenseur détecte une surtension transitoire, il met à contribution des composants internes appelés « varistances à oxyde métallique », qui agissent comme des aimants pour l’excès de tension qu’ils envoient au câble de neutre avant qu’il n’atteigne les appareils électroniques connectés chez vous.