Présentation
Bénéficiez d'une réelle agilité opérationnelle et respectez votre calendrier de production tout au long du cycle de vie de vos systèmes grâce à la technologie de virtualisation DCS EcoStruxure™ Foxboro.
Dès le début, la possibilité d'héberger plusieurs machines virtuelles sur un unique processeur de contrôle permet de diminuer considérablement les risques liés aux cycles de livraison du projet.
La virtualisation dissocie les ressources matérielles de la conception du système et les emplacements géographiques des équipes d'ingénieurs. Les modifications de dernière minute deviennent beaucoup plus faciles à mettre en œuvre. La technologie de virtualisation signifie également que les logiciels et les systèmes d'exploitation n'ont pas besoin d'être liés à un matériel spécifique. À mesure que votre système évolue, les interventions de maintenance et de dépannage peuvent être rapidement prises en charge par les experts de Schneider Electric dans l'environnement virtuel.
Dès le début, la possibilité d'héberger plusieurs machines virtuelles sur un unique processeur de contrôle permet de diminuer considérablement les risques liés aux cycles de livraison du projet.
La virtualisation dissocie les ressources matérielles de la conception du système et les emplacements géographiques des équipes d'ingénieurs. Les modifications de dernière minute deviennent beaucoup plus faciles à mettre en œuvre. La technologie de virtualisation signifie également que les logiciels et les systèmes d'exploitation n'ont pas besoin d'être liés à un matériel spécifique. À mesure que votre système évolue, les interventions de maintenance et de dépannage peuvent être rapidement prises en charge par les experts de Schneider Electric dans l'environnement virtuel.
Caractéristiques
- Serveur de virtualisation hôte équipé d'un puissant processeur haut de gamme, jusqu'à 96 Go de mémoire, jusqu'à huit baies redondantes internes de disques indépendants (RAID) avec disques et alimentations redondantes remplaçables à chaud
- Possibilité d'héberger plusieurs machines virtuelles exécutant le système d'exploitation Microsoft Windows Server® 2008 R2 Standard
- Prise en charge de la technologie de l'hyperviseur grâce au Gestionnaire Microsoft® Hyper-V™
- Processeurs multi cœurs
- Options de sauvegarde et de récupération
- Capture instantanée des machines virtuelles via accès au Bureau à distance
- Améliorations de la sécurité fournies par McAfee® VirusScan avec AntiSpyware Enterprise
- Clients légers pour double ou quadruple affichage sur moniteurs HP®
Avantages
- Efficacité améliorée tout au long du processus d'ingénierie du cycle de vie
- Coûts d'investissement et d'exploitation réduits
- Efficacité et disponibilité optimales des sites de production
- Minimisation des risques liés à une infrastructure physique vieillissante
- Encombrement réduit des équipements
- Coûts énergétiques réduits
- Support technique et mises à niveau avec un impact minimal sur les activités opérationnelles
- Optimisation de la disponibilité des systèmes
- Réduction des efforts de maintenance et d'ingénierie
Applications
- Traitement des hydrocarbures
- Produits chimiques et produits chimiques spécialisés
- Gaz et pétrole en amont
- Production d'énergie
- Métallurgie et exploitation minière
- Gestion de l'eau et des eaux usées
- Produits pharmaceutiques et biotechnologies
![](https://www.se.com/ca/fr/assets/v2/713/media/215323/900/OKP0014348-1360x775.jpg)
Services de formation sur l'automatisation des processus
Explorez nos cours en ligne et en personne, spécialement conçus pour garantir que les compétences techniques de votre main-d'oeuvre en automatisation sont à l'épreuve du futur. Ou demandez une solution d'apprentissage personnalisée pour répondre à vos besoins uniques en matière de formation.